• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

分析称微软或很快推低价格小尺寸平板电脑

来源:搜狐IT
时间:2013-04-02

分享至:

据国外媒体报道,微软已经放宽了对Windows 8认证的要求,允许设备配置分辨率更低的显示屏。分析师称此举标志着微软可能很快推出尺寸更小、价格更低的平板电脑。

市场研究公司IDC分析师鲍勃·奥都耐尔(Bob O"Donnell)表示,“今年,8英寸以下平板电脑将占到整个平板电脑市场的55%。微软尚未进入这一市场,它需要推出相关产品。”

微软称,尽管Windows 8设备分辨率下限是1024像素X768像素,但仍然希望厂商使用分辨率更高的显示屏,“这并不意味着我们鼓励合作伙伴采用分辨率更低的显示屏。事实上,我们鼓励客户采用更高分辨率的显示屏,提供优秀的Windows体验。更大的设计灵活性有助于合作伙伴推出针对某些市场的产品”。

根据微软之前的要求,Windows 8和Windows RT设备分辨率下限是1366像素x768像素,显示屏纵横比为16:9。降低分辨率要求将使Windows 8和Windows RT与苹果iPad mini更为相似。iPad mini配置分辨率为1024像素X768像素的显示屏,纵横比为4:3。

分析师对微软降低认证要求的解读是:为厂商推出尺寸更小的Windows 8和Windows RT平板电脑放行,意味着微软也可能推出小尺寸Surface,与售价329美元的iPad Mini和三星Galaxy Note 8争夺市场。Galaxy Note 8配置分辨率为1280像素X800像素的显示屏。

市场研究公司Gartner分析师卡洛琳娜·米兰内西(Carolina Milanesi)称,“毫无疑问,微软对7、8英寸平板电脑感兴趣。对于消费者而言,内容消费很重要,因此,较小的尺寸很理想。”

米兰内西和奥都耐尔都指出,由于显示屏尺寸较小,7、8英寸平板电脑价格更低,微软迄今为止尚未进入这一市场。奥都耐尔称,“问题在于微软小尺寸平板电脑的价格会有多低?可能低至399美元,但它需要降低至299美元。”

米兰内西称,微软及其合作伙伴需要与199美元的Android平板电脑竞争,而非只是瞄准iPad Mini。为此,微软还需要降低分辨率之外的其他指标。米兰内西说,“为了刺激小尺寸Windows平板电脑市场的发展,微软还需要下调Windows RT许可价格。”

标签 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网 小批量现货代购 大联大采购 大联大代购

更多新闻