来源:互联网
时间:2013-04-01
NVIDIA目前主要或者说的晶圆代工合作伙伴就是TSMC台积电,2011年底到2012年上半年困扰他们的问题就是TSMC的28nm产能不足,以致于Kepler芯片出货不足,NVIDIA对此甚为恼怒,不仅在PPT里发泄不满,而且还在寻找新的代工伙伴。
NVIDIA寻找新的代工厂已经不是什么新闻了,但是目前还没有确切消息证明NVIDIA跟别的晶圆厂签订了代工协议。韩国Korea Times报道称NVIDIA已经跟三星签订了新的代工协议,将承担部分NVIDIA芯片产品的制造。
更多详情还不清楚,不过Korea Times表示三星2012年底已经开始量产28nm HKMG工艺,进度终于追上了TSMC的28nm工艺,代工目前的GTX 600系列也有了更现实的可能。
此外,NVIDIA寻找TSMC之外的代工伙伴不仅是因为28nm产能不足引起的,升级芯片制程通常意味着成本降低,但是具体的成本还得考虑晶圆厂的良率、量产规模以及晶圆成本等因素,NVIDIA认为未来的TSMC未来的工艺虽然可以将晶体管密度提高一倍,但是每片晶圆的成本也上升了15%,其20nm及16nm工艺在成本上与目前的28nm工艺只减少了很小一部分。
对三星来说获得这个客户也不容易,NVIDIA要求三星的良率至少要达到85%,如果达不到这个要求,协议可能会被取消。
总的来说,这个协议对三星和NVIDA来说都很重要,三星正在失去苹果这个代工大客户,获得NVIDIA的认可意味着他们未来可以拿下这个价值40亿美元的业务,而NVIDIA的业务范围越来越广,Tegra处理器对NVIDIA重要性日益增加,如果Tegra的产能不能保证,那么损失的真金白银可就大了,移动GPU跟桌面GPU还不一样,没有先进工艺就等于失败,桌面GPU至少还可以用马甲什么的支撑一下。