来源:mydrivers
时间:2013-03-29
来自台湾供应链的就曝料称,Windows RT系统将会只有这一代,以后就没这个东西了,微软会将其直接并入传统的Windows产品线。也就是说,下一代Windows Blue将会统一支持x86、ARM两大平台,不再区分两个版本。
这也就意味着,ARM设备可以直接跑传统桌面应用了,但鉴于ARM处理器相对性能较弱,实际效果恐怕会让很多人失望,但反过来桌面平台跑ARM应用将毫无压力。
Windows RT作为微软套正式支持ARM平台的Windows操作系统,具有里程碑式的意义,但在很大程度上却被搞砸了,一是应用生态匮乏,二就是和传统的Windows相比容易混淆、难以区分,因此微软必然会根据市场反应调整未来的开发计划,这么做也毫不意外。
其实微软一直在大力推行Windows on ARM平台,但是Windows RT这个名字让绝大多数消费者都产生了误解,他们看到Windows就以为它也能运行传统的x86应用,结果兼容性将他们挡在了大门外。事实上,就连微软自己都没有很好地向公众解释Windows、Windows RT的区别。
Windows Blue有望在6月26-28日旧金山召开的微软BDC 2013开发者大会上首次公开亮相。
消息人士还指出,在微软和Intel下半年各自推出自己的新一代产品之前,Wintel PC的市场需求可能会明显缩水。