来源:电子工程网
时间:2013-03-29
届时出货量预计达到870万个
作者:Tom Moore 据IHS公司旗下的IMS Research的研究,2011-2016 年流程产业的以太网节点有望增长近一倍,在工业网络市场不断挑战现场总线的主导地位。 流程产业中的 工业以太网 节点2016年出货量有望达到870万个,比2011年的440万个大增96%,如图1所示。这意味着2016年工业以太网将占到流程产业中的网络节点的45%,高于2011年的39%。现场总线将为此付出代价,同期内的增长率预计为51%。 图1:以太网与现场总线市场份额及新增节点情况 (新节点以千计) 虽然流程产业在采纳新技术方面向来比较缓慢,但在某些关键领域,工业以太网的采纳率已开始超过现场总线,成为其中的主流网络技术。 安全领域就是一个很好的例子。虽然不是总能得到强制性法规的推动,但流程安全系统——即安全集成系统,厂商会相当定期地更新,以确保操作者安全和化正常运行时间(and maximize line up-time)。寿命期较短,意味着新技术可以更快地进入市场,也更容易实施,因为改装时有更多的机会来更新网络。 确保连网 此外,也存在扩大连网的趋势。网络正在趋于同质商品化,意味着远程监控与控制更容易访问。分立 自动化 领域也在出现这种情况。 流程元件与系统,比如远程终端单元与分布控制系统,也在普遍连成网络。预计2016年约有95%的新增出货量支持网络,高于2011年的90%。该比例的上升速度预计相对缓慢, 但可能达到100%。网络支持产品现在几乎已被视为同质商品,流程产业希望采用。随着连网能力的增强,普通节点数量也在增长。这为使用更加精巧的网络与拓扑结构创造了条件。 预计整个工业自动化领域的工业以太网使用量会不断增长。IHS公司预测,截止到2016年,新的流程自动网络节点的CAGR略高于14%。这个增长率远高于新的现场总线节点,后者的同期增长率预计低于9%。 随着流程产业采纳更多的工业以太网,所以对于希望近期升级网络基础设施的厂商来说,基于工业以太网的网络似乎是明智的选择。虽然现场总线采纳率仍在增长,但工业以太网具有网络统一性与简单性等优点,可以带来更低的成本与更长的正常运行时间。 然而,现场总线仍有一些优势。HART作为流程产业的重要协议,能够在4-20毫安的电线上传输信号,这对于那些使用原有基础设施的厂商是一个重大优势。此外,相当多的某些现场总线解决方案遗留下来,意味着大量机器仍在使用较旧的协议。 但工业以太网必须克服这些障碍,预计在近10到15年已经基本代替现场总线。降低一般管理费用,更容易访问生产数据和缩短停工期,这些优势将在较长期内驱动工业以太网得到更多的采纳。 Tom Moore是IHS公司的工业以太网与现场总线分析师。进一步了解该主题,请参阅报告: “The World Market for Industrial Ethernet and Fieldbus Technologies – 2013 Edition.” 关于该报告的更多信息,请访问: //goo.gl/ob9f5 |