• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

树莓派之起源篇

来源:EEWORLD
时间:2013-03-29

分享至:

什么是 树莓派 ?

树莓派(英文名为Raspberry Pi ,简写为RPi,或者RasPi/Rpi)它是一款基于ARM的微型电脑主板,以SD卡为内存硬盘,卡片主板周围有两个USB接口和一个网口,可连接键盘、鼠标和网线,同时拥有视频模拟信号的电视输出接口和HDMI高清视频输出接口,以上部件全部整合在一张仅比信用卡稍大的主板上,具备所有PC的基本功能只需接通电视机和键盘,就能执行如电子表格、文字处理、玩游戏、播放高清视频等诸多功能。Raspberry Pi B款只提供电脑板,无内存、电源、键盘、机箱或连线。

本为孩童计算机编程教育而设计

它由注册于英国的慈善组织“Raspberry Pi 基金会”开发,Eben•Upton/埃本•阿普顿为项目带头人。2012年3月,英国剑桥大学埃本•阿普顿(Eben Epton)正式发售世界上小的台式机,又称卡片式电脑,外形只有信用卡大小。这一基金会以提升学校计算机科学及相关学科的教育,让计算机变得有趣为宗旨。

其系统基于Linux。它由注册于英国的慈善组织“Raspberry Pi 基金会”开发。这一基金会以提升学校计算机科学及相关学科的教育,让计算机变得有趣为宗旨。

在2006年树莓派早期概念是基于Atmel的ATmega644单片机,首批上市的10000“台”树莓派的“板子”,由中国台湾和大陆厂家制造,并不是在英国。这样的选择是因为成本(关税)的控制,同时在中国制造要比英国本土节省12周时间,只需要四周。这样能为基金会腾出更多时间和资金用语其他研究、开发。

全球统一上市时间:2012年2月29日6:00,UTC(协调世界时),本来刚开始是打算只发售树莓派A型的,后却只发布B型号。树莓派官网服务器当天就被刷爆,以至于官方博客发出《伙计们,不要再按你的F5(刷新)了》这样的文章,以求缓解服务器压力,当然,大多数人还是在不停的F5。

树莓派A型、B型,主要区别:
A型:1个USB、无有线网络接口、128M内存 (已调至256M内存,与B相同)、功率2.5W,500 mA
B型:2个USB(可以通过USB集线器变成好几个USB接口,那就不是2个了)、支持有线,无线网络、256M内存、功率3.5W,700mA

具体参数:

需要注意的是,树莓派卡片电脑与普通PC机所使用的USB键盘、鼠标是兼容的。树莓派不具有实时时钟,所以操作系统必须使用网络时间服务,或在启动的时候 设置时间和日期。不过,可以通过I2C的接口,弄一个备用电池的实时时钟(如DS1307)来解决这个问题。(简而言之:树莓派没有板载电池,不能提供实时时钟,只能靠网络授时;或者通过启动时去配置系统时间,但这种情况下断电时间又会清除;还有一种方式,就是通过I2C接口的实时时钟芯片DS1307来完成。

今年3月4日,值该机发布一周年之际,树莓派基金会宣布,该机年的销售量已突破100万台,并且催生了众多DIY和编程项目。

标签 树莓派 安富利采购 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网

更多新闻