来源:EEWORLD
时间:2013-03-29
美国加利福尼亚州门洛帕克-2013年3月28日- TE Connectivity旗下的业务部门TE电路保护部凭借2Pro AC产品在《电子工程专辑》(EE Times China) 2013年度电子成就奖(ACE Award) 的年度高性能元件类别中赢得殊荣。2Pro AC是用于LED照明、智能电表、电器和电源等低电流应用的AC线路保护解决方案。
2Pro AC器件是一款创新的混合器件,为设计人员提供了一种保护敏感下游电子产品的集成式可自恢复方法,防止由于过电流和过电压事件而引起的损坏。该器件在单一封装内集成了聚合物正温度系数(polymeric positive temperature coefficient, PPTC)器件和金属氧化物压敏电阻(metal-oxide varistor, MOV),增强了两者间的热传导,通过控制压敏电阻表面温度低于150°C来提供运行稳定性。与传统的分立器件方法相比,2Pro AC器件提供了更高的可靠性、空间节省、更少的元件数目以及更快、更简单的设计过程。
2Pro AC器件能够帮助制造商满足IEC61000-4-5和IEC60950等行业要求,并且有助于简化UL60950测试和符合性,该器件还符合RoHS指令和无卤素要求。
TE电路保护部高级产品经理郭卫清表示:“《电子工程专辑》的年度电子成就奖(ACE Awards)在业界受到高度重视,我们为2Pro AC器件获得该奖项而感到自豪。TE电路保护部针对低功率应用采用的电路保护方法,以LED照明应用为例,能够有效保护以及避免功率浪涌和尖峰是绝对必要的。2Pro AC器件易于安装,可靠性更高,并节省电路板空间,因此成为客户迫切需要的突破性器件。”
寻找当地销售代表,请访问公司网页 //www.te.com.cn/zh/products/circuit-protection/contact-us.html。
关于TE Connectivity
TE Connectivity是全球连接领域企业,年销售额达130亿美元。公司设计和制造的产品在汽车、能源和工业、宽带通信、消费电子产品、医疗保健,以及航空航天和国防等行业发挥着核心作用。长期以来,TE Connectivity始终坚持对创新和卓越工程技术的不懈追求,说明客户满足对提高能源效率、实现不间断通信和不断增强生产力的需求。通过全球50多个国家近9万名员工的共同努力,TE Connectivity让我们日常生活所依赖的每个连接时时完美运作。如要联系TE Connectivity,请访问公司网站www.TE.com。