来源:移动Labs
时间:2013-03-29
据国外媒体报道称,FCC(联邦通信委员会)已通知NTIA(美国电信和信息管理局)将有计划出售国有频谱,以及PCS H区块以及电视频率。
据悉,明年年初美国将迎来一次大规模无线频谱拍卖会,出售1.7GHz频段无线频谱。另外,FCC还计划在2015年以前释放至少300MHz的移动宽带通信频谱储备,并出售电视频率。
事实上,即将离任的FCC主席朱利叶斯·格纳考斯基(Julius Genachowski)已致信NTIA(美国电信和信息管理局)局长劳伦斯·斯特里克兰,告知其频谱拍卖计划。由于该拍卖会内容涉及联邦国有频谱,按规定FCC需要在拍卖会举行前至少18个月向NTIA上报计划。这也就意味着,拍卖会具体日期可能定在2014秋。FCC将出售1695-1710MHz以及1755-1780MHz频段的频谱区。NTIA已确定将1695-1710MHz频段的联邦频谱重新分配,用作无线宽带频谱资源,而FCC的电视广播频谱拍卖会也将在2015年2月前拉开帷幕。
据悉,FCC需要在2015年前完成对2155-2180MHz频段的分配并注册许可证。代表运营商的CTIA(美国无线通信和互联网协会)表示希望将此频段与NTIA授权出售用作商业用途的1755-1780MHz频段组合出售。目前,T-Mobile 已向NTIA透露了其购买的意愿。
不过,在1.7GHz拍卖会举行之前,今年晚些时候会有另一场拍卖会,拍卖1.9GHz PCS H Block。H Block是1915-1920MHz频段与1995-2000MHz的配对组合区块,Sprint Nextel和Dish网络都有可能参与竞拍,因为该区块与这两家运营商自身所持频段相邻。