来源:it时报
时间:2013-03-29
芯片之争日趋激烈。面对4G时代,高通、联发科、英特尔等厂商激战正酣。近日,博通也携自家的4G-LTE芯片加入混战。这款型号为BCM21892的通讯芯片体积比业界其他解决方案小35%,可有效降低功耗。不过麻雀虽小五脏俱全。芯片集成了博通的蓝牙、GPS、Wi-Fi、NFC等技术,将成为4G芯片市场中有力的竞争者。
同时,博通也推出了业界个卫星导航系统芯片BCM47521,该芯片具备地理围栏功能,当手机进入、离开某个特定地理区域,或在该区域内活动时,手机可以接收通知和警告,适合各类LBS应用程序,比如社交网络,基于位置服务的移动商务服务应用等等。据了解,BCM47521提供了业界先进的多星座技术支持,可同时从四个卫星星座(GPS、GLONASS、QZSS和SBAS)采集数据。对于在城市环境中的建筑物和具有挑战性的障碍物遮挡,BCM47521的首次定位时间和准确性有了明显提高。
博通CEO斯科特·麦克格雷格表示,尽管高通在LTE芯片市场占据主导地位,但也要让他们注意到,其他芯片厂商开始涉足这一市场,“在4G-LTE领域,我们的对象是中高端客户,博通的目标是开发一款面向旗舰级智能手机和平板电脑的世界级芯片。”