来源:EEWORLD
时间:2013-03-29
日前,瑞萨电子宣布了其车载SoC多媒体处理器R-Car系列的新成员。这个多核的SoC是批搭载ARM的big.LITTLE处理器架构的商用芯片,集成了一个CortexA-15的四核配置和一个CortexA-7的四核配置处理器。R-Car H2芯片将支持高端多媒体和车载导航系统等的3D图形功能。
片上硬件加速支持4倍高清1080p影像的编解码、60帧每秒的蓝光播放,图像、声音识别和高分辨率3D图形,几乎没有CPU负载。
R-Car H2还集成了Imagination公司PowerVR Series6 的G6400图形处理器。
这颗芯片的处理性能也表明了车载领域对高端的多媒体影响和图形性能需求的增长。其GPU不仅支持OpenGLobal ES2.0等开源技术,而且还支持OpenGL ES 3.0和OpenCL 标准。
瑞萨还打造了一个包括板级支持包的生态系统, 并与软件和工具供应商进行合作。
“代的R-Car系列产品在车载娱乐市场非常受欢迎。”瑞萨的执行经理Ryuji Omura表示,“为了满足不同客户们的需求,第二代R-Car产品如R-Car H2则致力同我们的合作伙伴一同扩大我们的生态系统。”
该器件的多核架构为一些实时特性如快速启动、备份相机支持、媒体处理,并行执行QNX Neutrino RTOS、Windows嵌入式汽车操作系统等提供了方便。
“新的R-Car H2车载SoC反映了瑞萨对客户需求的深入了解。我们期待能够早日看到R-Car支持的QNX CAR 应用平台。”QNX软件系统公司的副总裁John Wall表示。
瑞萨也将提供自己的IMP-X4核作为附加功能,用于为新兴的增强现实应用提供实时的图像处理。为了能够高效发挥IMP-X4核的能力,R-Car H2还支持多达4个独立的输入摄像机通道,使得图像识别功能和360度的摄像机全景等等能够轻松实现。
R-Car 第二代产品的合作伙伴包括Altera、BSQUARE、劳特巴赫、Mentor Graphics、美光、微软、欧普拉软件公司、QNX Software Systems、Tata Elxsi和风河。
瑞萨R-Car H2 SoC的样片的831-pin FCBGA现已供货。