来源:中国电子网
时间:2013-03-29
赛灵思公司(Xilinx, Inc. )日前宣布推出Zynq-7000系列的成员-Zynq™-7100 All Programmable SoC。该器件集成了业界性能的数字信号处理(DSP)功能,可满足新一代“智能(Smart)”无线、广播、医学严格的可编程系统集成要求。
业界的信号处理性能与ARM®处理器的分析和控制功能的完美结合,使Zynq-7100 All Programmable SoC成为了目前业界集成度的解决方案,不仅能帮助OEM厂商加速无线射频单元、广播编码器与解码器以及高端医学成像系统等数字信号处理强度高的产品的开发, 更能加快这些产品的上市进程。除此之外,Zynq-7100 All Programmable SoC将软件、硬件和I/O等可编程技术全部集成在单个器件中,相对于多芯片解决方案而言大幅减少了材料清单(BOM)成本和功耗。
赛灵思公司处理平台副总裁Lawrence Getman指出:“的Zynq-7100器件为整个行业设立了全新的标准,其信号处理能力是目前先进的All Programmable SoC的两倍以上,并将在高性能信号处理应用领域进一步加快推动Zynq取代ASIC和ASSP速度。现今OEM厂商正在加快构建新设备,以打造出Smarter网络及其它Smarter的系统,通过不断提高智能实现更高的效率、可靠性和整体系统性能。而赛灵思的Zynq-7100器件正好能满足OEM厂商的需求, 同时也是赛灵思致力于继续一代的例证。