来源:OFweek电子工程网
时间:2013-03-27
在Windows8的发布过程中, 微软 采取了分散风险的做法。为了使操作系统适合平板电脑,微软同时也发布了WindowsRT。这是首个支持ARM处理器的Windows版本,而ARM处理器已被大多数智能手机和平板电脑所采用。WindowsRT带来了较长的电池续航时间,但却无法运行以往的Windows应用,尽管该系统存在一个容易令人混淆的“桌面”模式。这意味着,用户当前在WindowsXP、WindowsVista和Windows7中使用的应用无法在WindowsRT中运行。使用ARM处理器的好处在于,ARM处理器比传统Windows笔记本中的x86处理器功耗要低,因此不需要使用风扇进行散热。
与此同时, 英特尔 过去多年中一直在改进处理器的能耗表现。这些处理器初被用在廉价上网本中,而下一款此类产品则是一代凌动处理器CloverTrail。与传统的酷睿处理器,例如微软SurfacePro中使用的酷睿i5不同,CloverTrail足够节能,从而能支持无风扇设计。英特尔表示,在Windows8平板电脑中,这款处理器能带来10小时的电池续航时间。凭借CloverTrail,英特尔向微软传达了明确的信息:WindowsRT是完全没有必要的。这款处理器带来了两方面优势:较长的电池续航时间,以及对Windows生态系统的完全兼容。
竞争激烈
如果说微软正在分散风险,那么三星在分散风险方面的做法已超过了任何一家计算设备厂商。三星目前销售多款不同的Android平板电脑、Chromebook笔记本和WindowsPC。近期,三星又推出了采用Windows8和WindowsRT系统的平板电脑。我曾使用过采用CloverTrail处理器的三星AtivSmartPC500T平板电脑,而三星也有另一款采用ARM处理器和WindowsRT系统的AtivTab平板电脑。
从硬件配置上看,这两款产品几乎完全相同,仅仅只是处理器有差异。AtivTab采用高通骁龙S4APQ8060芯片,其中包括1.5GHz双核ARM处理器以及Adreno225图形显示核心。这款处理器已被多款WindowsRT笔记本使用,例如戴尔XPS10。而SmartPC则采用1.8GHz双核x86凌动Z2760芯片,并配备PowerVRSGX545图形显示单元。除此之外,这两款产品的硬件配置几乎一模一样,因此很适合进行对比。其配置包括行业标准的1366x768显示屏(但尺寸略有不同)、64GB存储容量,以及2GBRAM。作为Windows平板电脑,这两款产品都配备了多种接口,包括MicroSD、microHDMI,以及全尺寸USB接口。
对于采用凌动处理器的Windows平板电脑,WindowsRT并非对比对象,尤其是对AtivSmartPC而言。一些集成触摸屏的Windows8超极本也有着合理的价格,而微软还推出了采用Windows8系统的平板电脑SurfacePro。这些采用酷睿处理器的平板电脑和笔记本相对于采用CloverTrail处理器的产品价格略高,而电池续航时间通常达不到半天。不过,这些设备能满足用户的全部需求,只要用户不是游戏发烧友。而凌动处理器无法带来这样的性能。