德州仪器新式充电电路可减少50%充电时间
德州仪器
(Texas Instuments)是当代为各种电子设备开发内部组件及芯片的主要科技企业。这家公司刚刚宣布即将出产一种新型的锂电池充电集成电路,宣称这种充电电 路与现在市场上的产品相比,可令充电速度极大提升。这款产品是bq2419x家族4.5-amp输出、20-V输入级别的模式转换充电电路。
新式的集成电路有个I2C接口,支持USB OTG。德州仪器方面表示,其集成电路不仅可提升充电速度,而且可为各式各样的设备提供充电,包括了移动电源、4G LTE路由器、Wi-Fi扬声器、便携式医疗设备、智能手机、平板等等。德州仪器说,和其他充电解决方案相比,该方案下的智能机和平板设备充电速度可提升50%。
集成电路内采用了阻抗补偿的电池组,可极大减少充电时间。另外此电路产品支持可编程的温度调节,设计人员可以根据需要进行设定满足系统需求。其他设计特色上当然还包括了可有效阻止过度充电,而且德州仪器还表示其规格仅有4mm×4mm,是小和智能的充电解决方案。目前尚不知道未来新版的集成电路会于何时面世。
标签
德州仪器
Future采购
Future代购
国外代购
国外采购
国内采购