• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Phablet会替代纯平板电脑吗?结果仍难预料

来源:搜狐IT
时间:2013-03-27

分享至:
北京时间3月26日消息,受三星电子Galaxy Note系列销售超出预期影响,“ Phablet (即phone+tablet,手机与平板的合成词)”潮流逐渐升温,手机平板跨界产品近期快速涌现,不仅智能手机屏幕尺寸由5英寸持续向上攀升,平板电脑亦加入通话功能参与竞争,包括三星、华硕与华为等多家大厂纷纷祭出手机平板抢攻市场。
目前,市场对于Phablet将侵蚀5英寸以下手机、平板电脑甚至是PC市场的看法并不统一。手机业者认为,5.5寸手机应是使用极限,更大尺寸手机平板应只是小众市场。但也有观点认为,在价格进一步下降后,Phablet将逐步取代纯平板产品成为主流。
在三星Galaxy Note系列产品的带动下,智能手机屏幕尺寸由原先认为的5英寸极限,持续刷新成为主流,使得智能手机与平板电脑的界线不再分明,跨界产品Phablet因应而生。目前,越来越多的Android 手机开始采用5英寸的屏幕,三星推出第4代Galaxy S4就保持5英寸屏幕设计,其手机平板更是超越6英寸,推出的Note 8更是扩大至8英寸,随着新品陆续面市,大屏幕手机平板市场接受度备受关注。
手机业者表示,过去大家认为手机和平板平板是两款不同定位的产品线,不同就是屏幕尺寸与通话功能,当然还存在完全不同的设计功能。但三星打破界线,主动为消费者创造需求,5英寸、5.5英寸手机销售数字亮眼,也代表着市场认同三星跨界策略,但其再推出8英寸手机平板以因满足各式消费族群需求,其实用性仍有待观察。
业者进一步指出,事实上,由于Android平板电脑和Android手机系统设计的相似性,两者之间界线迅速变得模糊,大尺寸屏幕设计与通话功能的加入,使手机平板产品正发挥替代作用,现在就看消费者如何做出选择。目前,手机市场主流走向5至5.5英寸设计,而6英寸以上手机平板定位与目标族群就实用性来看,应该不是针对已使用5英寸手机的消费群体,极可能在价格下调后,取代一般7至8英寸的 纯平板电脑 产品。
华为21日就发布6.1英寸四核心Android手机“Ascend Mate”,26日开卖,售价为2,688元人民币,低于先前市场预期,机身厚度为9.9mm,采用6.1英寸720p触摸屏,搭载1.5GHz海思K3V2四核心处理器;而华硕则也祭出7英寸FonePad,为平板加入3G通话功能,插入SIM卡便能将平板当做手机,在台售价为新台币8,990元(约1870元人民币)。
三星日前也发表8英寸Galaxy Note 8.0,内建Exynos 4412 (1.6GHz)四核心处理器,搭配2GB RAM与16/32GB ROM容量版本,电池为4600mAh,屏幕分辨率为1,280 x 800,具备语音通话和4G LTE上网功能,大举试探手机与平板界线。
三星引领Phablet风潮,不论是手机屏幕尺寸扩大或是平板加入通话功能,各路人马纷纷抢进,不过,Phablet能否发展成下一波热潮,市场看法不一。手机业者认为,超过5.5英寸的Phablet产品实用性不高,应只是利基型产品,基本上应不会成为主流。不过,2年前市场同样认为三星Note 2设计太夸张冒险,但其却热销千万台,推升三星稳居手机龙头,因此Phablet跨界装置竞赛结果仍难预料。(Ais)










标签 Phablet 纯平板电脑 电子芯片采购 元器件芯片采购 元器件芯片采购网 元器件芯片代购网 芯片采购网

更多新闻