• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

拆解:正“大热”的智能手表,电池寿命至少10年

来源:我爱方案网
时间:2013-03-27

分享至:

【导读】如今智能手表已成为新趋势,就好像传言中苹果的iWatch那样,现在我们就款Pebble智能表来拆给大家看看智能表如今是什么样:这款防水的腕表拆解很困难,组件的维修几乎是不可能的,不过其内部可充电电池至少能有10年使用寿命,故用户不必担心。

这款防水的腕表拆解实在是很困难,组件的维修几乎是不可能的,不过也证实其内部可充电电池至少能有10年的使用寿命。不过虽然这种内部的维修工作变得不太可行,但更换表带的工作还是比较容易的,而且这款智能手表也使用了较为普通尺寸的腕表表带。

另外,Pebble腕表的续航能力达到了7天的水平,在降低充电的频率后,电池的寿命自然是大大提升了。虽然电池由于整个手表的构造问题几乎无法更换,但iFixit表示其中的Fullriver电池足以使用6到10年的时间,所以用户是不必担心的。

以下是拆解后在这块表中发现的配件:

电子墨水显示屏,LED背光灯×3 ;
Mircon(美光)N25Q032A11ESE40F的32MB串行闪存 ;
意法半导体STM32F205RE高性能ARM Cortex-M3微控制器,频率为120Mhz ;
意法半导体LIS3HD三轴陀螺仪 ;
松下pan1316射频模块 ;
德州仪器CC2560A蓝牙控制器 ;
Fullriver电池,3.7V 130mAh 。

先看看这款智能表的全面目:

可防水,浅水游泳没问题

Pebble的背面印着可爱的金色文字装饰。Pebble的防水能力是5ATM(50米防水),能够戴着洗盘子、运动或者浅水游泳。为防水功能,Pebble正面被清爽的塑料框紧紧固定住。



标签 Avnet采购 Avnet代购 安富利采购 安富利代购 E络盟采购

更多新闻