• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LED结构性产能过剩局面仍将继续

来源:高工LED
时间:2013-03-27

分享至:

 近期各大LED企业发布的2012年年报显示,业绩普遍低迷。业界预测,LED产业结构性产能过剩的局面在2013年仍将继续,相关企业也将继续通过降价消化库存、获取市场份额。

年报黯淡 资本市场表现低迷

和2011年相比,多家LED企业2012年无论营收还是净利润均出现了明显下滑。如知名LED芯片企业德豪润达,2012年营收28.24亿元,同比下降8%;净利润1.68亿元,同比下降57%。士兰微2012年营收同比下降12.74%,净利润同比下降88.07%。国星光电2012年营收同比下降11.87%,净利润同比下降66.45%。

对于业绩下滑的原因,各家企业给出的解释普遍是:由于受LED行业竞争加剧影响,公司产品价格出现大幅下降,并由此挤压了利润空间。

在市场低迷的不利形势下,2012年IPO成功过会的LED企业数量也大幅度减少。2011年国内曾有多达13家LED相关企业过会,而2012年仅有4家过会。

与此同时,一些LED上市企业的增发募资计划也被迫夭折。近日,国内LED龙头企业三安光电发布公告称,由于市场环境发生了变化,公司决定终止已筹划了两年的公开增发A股股票方案。

结构性产能过剩引发价格下滑

在业内人士看来,2012年中国LED行业规模增长速度达34%,表明市场增长速度仍然维持较高水平。但整个LED产业产能扩张的速度远大于规模增长的速度,激烈的价格竞争,导致整个LED行业散发出阵阵寒意。

受全球经济不景气影响,2012年欧美、日本等LED市场增长速度不如国内市场,导致以出口为主的LED企业订单普遍下降;而随着国内整个产业链产品价格大幅度下降,直接导致企业毛利率迅速下降。

据高工LED产业研究所统计,2012年中国LED芯片平均价格同比下降32%,部分产品例如显示屏用小功率LED蓝绿光芯片平均价格降幅超过50%。2012年中国LED芯片行业表现为盈亏平衡甚至亏损,终导致大部分企业处于亏损状态。

在LED产业链中游的封装行业,2012年中国LED照明白光封装器件平均价格下降幅度超过30%,LED封装行业已经走过了高毛利时代。

在下游应用行业,2012年中国LED日光灯管、LED球泡灯、LED面板灯、LED筒灯等室内照明产品,平均价格下降了23%。

SEMI中国资深分析师兼LED项目经理戚发鑫向记者表示,作为朝阳产业,2012年LED市场需求并没有下降,但是产能扩大远远超过了需求。而且,在高端照明领域国内厂家并没有分到太多的市场份额,只能在中低端大打价格战,造成结构性产能过剩。

前景光明,短期仍将供过于求

为扶持国内LED产业发展,继不久前LED被纳入政府采购清单后,国家发展改革委、科技部等近期又发布了《半导体照明节能产业规划》,表示将逐步加大财政补贴LED照明产品推广力度,推动LED产品的示范应用。此举被认为将有利于LED 照明在各个领域的应用渗透,LED照明市场前景可谓一片光明。

“2013年对国内LED产业来说,将有可能是缓步增长的一年。”中国照明学会半导体照明技术与应用专业委员会秘书长唐国庆表示,2013年LED市场下滑的可能性几乎不存在。但对于个别企业,下滑可能性还将存在。

业内认为,2013年LED行业生存竞争将愈加激烈,企业为了争取市场份额,降价仍将成为一种强有力的手段。目前,LED企业均计划在2013年下调产品价格,以此抢占市场。

“从供需结构来看,LED行业整体供过于求的现状短期内仍然不会改变。”兴业证券分析师刘亮称,国内LED行业近通过联盟和合并控制产能是一个趋势;另外,各家LED厂商将纷纷寻求新应用和策略结盟来确保订单和获利空间。

标签 Digikey代购 小批量芯片 芯片代购 小批量芯片代购 ICKEY代购网

更多新闻