• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

赛普拉斯PSoC 4可编程片上系统有望替代整个专有MCU

来源:中国电子网
时间:2013-03-26

分享至:

日前,赛普拉斯半导体公司宣布推出PSoC 4可编程片上系统架构,它将赛普拉斯一流的PSoC模拟和数字架构以及业界的CapSense电容式触摸技术同ARM的低功耗Cortex-M0内核完美相结合。这款真正可扩展的低成本架构可提供PSoC标志性的高灵活性、模拟性能和高集成度,而且能提供数十种免费的PSoC组件(Components),也就是在赛普拉斯PSoC Creator集成设计环境中用图标代表的“虚拟芯片”。全新PSoC 4器件系列将对专有的8位和16位微控制器(MCU)以及其它32位器件发起挑战。赛普拉斯计划在2013年上半年宣布推出新的PSoC 4系列产品。

PSoC 4架构在抗噪性方面拥有巨大的优势,可有效加强赛普拉斯已获专利的业界的CapSense电容式触摸传感技术。除了电容式传感以外,PSoC 4还可面向FOC(磁场定向控制)电机控制、温度传感、安全访问、便携式医疗和众多其它应用领域。

赛普拉斯可编程系统业务部负责PSoC市场营销的高级总监John Weil指出:“PSoC 4能帮助设计工程师充分发挥业界标准的低成本ARM解决方案、丰富的ARM软件以及将8位和16位MCU应用移植到32位解决方案等整体趋势带来的优势。这是业界一款完全可扩展、可无限重配置、具有同类模拟集成度的Cortex-M级MCU。它能替代整个专有MCU和模拟解决方案产品系列,有望占据大量市场份额。”

半导体市场研究公司Objective Analysis的首席分析师Tom Starnes指出:“赛普拉斯PSoC产品在高度可定制的逻辑和模拟电路上采用深受欢迎的Cortex-M0处理器内核,可为具有独特I/O要求的应用提供极具吸引力的组合,其能确保提供更高性能的处理器或者广泛采用的ARM架构。PSoC 4架构采用高度优化的Cortex-M0处理器,这种调整可以更方便从8位和16位或专有MCU架构上进行移植。”

PSoC 4架构可实现同类的功耗(仅为150 nA)同时可保持SRAM存储器、可编程逻辑工作,可从中断唤醒。在停止模式(stop mode)下,其保持唤醒功能时耗电仅为20 nA。它拥有任何Cortex-M0器件宽的工作电压范围,能支持介于1.71V到5.5V之间的全部模拟和数字工作电压。此外,该架构还支持集成高性能定制信号链,并能提供可配置模拟和灵活的路由功能。

PSoC 4采用PSoC Creator集成设计环境。IDE易于使用的图形界面能帮助设计人员在同一PSoC器件中拖放预先具有自身特性、可随时投产的模拟和数字IP模块,也就是PSoC组件,从而创建出特性丰富、高度差异化的可定制终产品。赛普拉斯的平台解决方案,包括PSoC 4、PSoC Creator和PSoC组件等,不仅可简化并加速设计工作,减少物料清单成本,还可带来出色的系统价值。

MCU不能,而PSoC能!

PSoC解决方案可为嵌入式设计带来相当于现场可编程ASIC的闪存器件,而且没有生产周期或一次性工程费用(NRE)方面的影响。PSoC将可配置的模拟和数字电路以及片上微控制器紧密集成,不仅能减少组件数量,还可简化修订工作。仅单个PSoC器件就能集成多达100种外设功能,从而可帮助客户加快设计周期、提高质量,同时还能减少板卡空间、降低功耗和系统成本。

PSoC能保证设计方案充分满足未来需求,避免后时刻的技术规格变动造成巨大影响。此外,它还能支持在设计过程中任何时间点上进行固件修改,即便在产品现场使用阶段也能修改固件。所有PSoC器件均可支持动态重配置,从而使设计人员能即时修改资源,并利用更少的IC来完成任务。

标签 IC代购 Ic采购 元器件采购 元器件采购平台 搜索平台

更多新闻