• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

性价比很不错 AMD推Radeon HD 7790显卡

来源:腾讯数码
时间:2013-03-26

分享至:

相信大多数人在看到刚刚发布不久的NVIDIA GTX Titan超级显卡时,一定在心中期待另一家竞争对手——AMD公司的产品也会是一个性能十分变态的大块头。现在,这些对显卡极致性能有着强烈欲望的 人们可能马上就要感到失望了,不过另外一些正在根据性价比来寻找一块满意的显卡的人们则可以偷偷乐起来,因为AMD带了的Radeon HD 7790显卡,而这款显卡并非什么性能怪兽,它是一款让大多数人都能买得起的高性价比产品:这款显卡的官方售价为149美元,换算成人民币大约925元。

AMD Radeon HD 7790显卡的定位介于Radeon HD 7770和Radeon HD 7850之间,顺利地填补了它们之间的空隙。这块显卡的市场定位十分清晰,它把潜在的目标用户锁定在这些人当中:想要体验一下28nm制程工艺带来的游戏快感,又或是希望尝试一下CrossFire显卡交火,但并不想要投入过多的金钱在这上面。

另一方面,AMD Radeon HD 7790的性价比似乎比Radeon HD 7770要稍微出色一些。通过全新的功效调教,AMD Radeon HD 7790的处理性能比Radeon HD 7770要多出了足足50%,但是换取这个性能提升的代价却是非常之小的,在功率方面,AMD Radeon HD 7790的85瓦特的功率只比Radeon HD 7770多出了5瓦特。这对于高负荷运作下,降低显卡发热量和风扇噪音来说都是个好消息

和Radeon HD 7850相比AMD Radeon HD 7790的耗电量降低了一半左右,当然,这也是付出了一定的代价的。AMD Radeon HD 7790的显存大小(1GB GDDR5)和带宽(128位)都只有Radeon HD 7850的一半。不过好消息是这款显卡的性能并没有衰减得那么厉害,和Radeon HD 7850相比,它的性能大概降低了30%左右。

AMD公司声称,和直接的竞争对手NVIDIA GTX 650 Ti相比,Radeon HD 7850这款显卡在高清性能上的表现更为优秀,1080P画面的帧速要高出20%左右。应对的《古墓丽影》和《杀手》这种大型的游戏游刃有余。

如果你正在考虑为自己的台式电脑更换显卡或是正好就在攒机的过程中,不妨耐心地等上一两个星期,AMD公司表示这款性价比不错的显卡,Radeon HD 7790,将会在4月2日正式出货。

标签 大联大采购 大联大代购 Element14采购 Element14代购 Future采购

更多新闻