• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

下一个PC?液晶电视出货也开始出现衰退了

来源:搜狐IT
时间:2013-03-26

分享至:
     

 【搜狐IT消息】2012年全球液晶电视出货首见衰退!市调机构NPD DisplaySearch 统计,去年全球液晶电视出货量约2.03亿台、较前一年减少了1%,虽然去年第4季微幅成长0.6%,但不足以抵消前3季度的降幅。
  不过,市占率上韩系业者大获全胜,三星市占率创下新高达到27.7%、乐金电子(LGE)也有15%,而日本索尼、松下、夏普合计市占滑落到19.2%。
  NPD DisplaySearch全球电视研究总监Paul Gagnon表示,2012年欧美日等成熟市场液晶电视总需求较去年下降18%,而新兴市场的高成长仍不足以弥补部分地区的需求下滑。经济状况影响电视需求,但价格也是一个重要因素。2012年平面电视全球平均售价较去年仅下降2%,相比2011年则下降5%,而2010年电视均价的下降幅度更是高达两位数。
  总计2012年全球电视机总出货量较前一年衰退了6%,从2.49亿台减少到2.33亿台。就区域而言,北美地区2012年电视出货量与2011年基本持平,但是日本和西欧的出货量急速减少,年降幅分别为68%和15%。
  中国内地再次成为全球电视市场,需求上升6%,出货总量接近5,200万台。亚太地区、中东、拉美地区等其他新兴地区成长缓慢,出货量都呈现下降的状况;东欧是2012年强劲成长的市场,较前一年上升了17%。
  2012年平面电视市场三星LG是赢家,三星、LGE合计市占率高达42.7%,超过索尼、松下、夏普等三大日本品牌合计约19.2%的市占。三星在全球平面电视营收市占率创下新高纪录,从2011年25%上升到27.7%,总营收年成长达6%。LGE居第二位,营收也成长了4%,全球市占达15%。
  中国内地市场的强劲成长使得本土品牌商受益匪浅,而且以其价格攻势,也成功在海外市场开疆辟土。总体而言,大陆品牌商在全球平面电视总营收市占提升到20%以上。

标签 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

更多新闻