• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

英特尔至强系列处理器发布计划曝光

来源:赛迪网
时间:2013-03-26

分享至:

 据国外媒体报道,英特尔至强系列处理器目前包括E3、E5和E7等三个子系列产品,分别用于单核、双核和多核处理器系统。目前这一代至强E3和E5处理器是在2012年3月至5月的三个月期间发布的。未来的至强E3和E5处理器将逐步推出,其中E3处理器在2013年5月或者6月推出,E5处理器的推出时间将延迟到2014年季度。基于Ivy Bridge架构的E7处理器预计将在今年第二季度推出。总之,在未来的四个季度,所有三个系列的至强处理器都将采用更新的微架构。

至强E3-1200处理器将以Haswell架构为基础。因此,这款处理器计划与款用于台式电脑的Haswell处理器同时推出并不让人们感到意外。从今年5月27日至6月7日,英特尔将推出13款不同的E3处理器。至强E3-1220 v3、E3-1225 v3、E3-1230 v3、E3-1240 v3、E3-1245 v3、E3-1270 v3、E3-1275 v3、E3-1280 v3和E3-1285 v3这些型号的处理器将有标准的电源需求。E3-12x5 v3型处理器将采用芯片上的图形功能。而E3-12x0型芯片没有这个功能。英特尔还将推出四款低功率至强处理器。这些处理器的型号是E3-1220L v3、E3-1230L v3、E3-1265L v3和E3-1285L v3。

用于双处理器服务器的至强E5-2600 v2系列处理器将在2013年第三季度推出。这些处理器将以Ivy Bridge-EP内核为基础。这些处理器将兼容2011插座。至强E5-4600 v2处理器用于相同的插座,但是支持4路处理,将在2014年季度推出。在2014年季度,英特尔将推出用于1356插座的E5-2400 v2型“Ivy Bridge-EN”微处理器。

第二代至强E7处理器目前计划在2013年第四季度推出。

标签 安富利代购 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网

更多新闻