• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

TD-LTE终端用户体验测试需求迫切

来源:C114中国通信网
时间:2013-03-26

分享至:

 当前,TD-LTE已经构建起以中国企业为主导、全球企业广泛深度参与的产业生态圈,目前已有14个TD-LTE商用网在亚洲、欧洲、大洋洲的多个国家和地区运行,有10家芯片厂商推出TD-LTE终端芯片,31家厂商推出125款TD-LTE终端。就在TD-LTE产业链各环节逐渐走向成熟之时,如何保障优质的终端用户体验就成为当务之急。

对此,思博伦通信无线业务发展总监王兴杨在接受采访时表示,TD-LTE终端用户体验测试的的办法是在实验室引入真实测试。

TD-LTE用户体验成关键

在今年的全球移动通信大会MWC上,中国移动提出了“双百”计划,即在超过100个城市建设TD-LTE网络,采购超过100万部TD-LTE终端,这将为TD-LTE上下游产业链带来前所未有的发展机遇。

在系统设备已经相对成熟、终端逐步补强的产业链利好形势下,即将迎来商用的TD-LTE如何保障优质的终端用户体验就成为其通向商用道路上的一大难题。

在王兴杨看来,TD-LTE用户体验主要包括以下几个关键点:“,MIMO BEAMFORMING技术对于TD-LTE特别有价值,可以扩大覆盖范围,在密集地方可以提高容量,但是如果没有做好测试或做得不到位,反而会带来挑战,极大影响用户体验;第二,由于用户总是在移动状态中,因此在设计时需要考虑到动态变化频率、动态追踪能力等,所以需要测试动态场景在真正使用中是否可以达到预期效果。”

“第三,数据业务在智能终端上会有越来越多的应用,包括视频、定位、语音等等,需要确定帧结构是否根据应用优化;第四,TD-LTE与现网共存问题,早期TD-LTE实现热点覆盖会与现网共存相当时间,有许多复杂的多制式切换场景,即使考虑双模双待等,也会因为电池能耗问题影响到用户的体验,需要测试的方面很多。”王兴杨说。

实验室引入真实测试保障TD-LTE终端用户体验

应该如何对TD-LTE终端用户体验进行测试呢?王兴杨认为,“的办法是在实验室引入真实测试。”首先,在实验室引入真实测试能更好节约时间和成本;其次,在实验室引入真实测试,可以使测试更为轻松易控,可以根据测试需求将所有网元、参数集合在一起;再次,实验室测试可重复,可以实现在同样的条件下重复测试来比较测试结果,而这在现网中是不能实现的。

不过,在传统的测试方法和方案中,网络商用前无法在实验室连贯地重现和诊断移动设备和无线基础设施性能方面存在的问题,从而评估终端用户的移动体验。对此,王兴杨指出,“思博伦凭借长久的积累和创新,倡导尽量真实的测试,并提供一系列解决放案,从而以更为真实和可预测的方式对终端用户的移动体验进行评估,使得在实验室和外场测试终端用户的终体验成为可能。”

据了解,思博伦Live2Lab测试解决方案产品组合可以很好的解决了上述问题。凭借Live2Lab,实验室能够以更为真实和可预测的方式对终端用户的移动体验进行评估,而此前这在实验室环境中都是无法实现的,使之能够在商业部署之前连贯地重现和诊断移动设备和无线基础设施性能方面存在的问题,通过基于实验室的真实条件测试来预测终端用户体验质量。

标签 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索 Mouser型号搜索

更多新闻