来源:EEWORLD
时间:2013-03-25
中国,2013年3月22日 —— IBM(纽约证券交易所代码:IBM)、意法半导体(纽约证券交易所代码:STM)与Shaspa联合宣布合作研发云计算和移动计算,让设备商和服务商能够为消费者提供创新的家居功能管理和互动方式,使用手势识别和语音识别等多种用户界面控制家居功能和娱乐系统,打造智能化程度更高的家居环境。
“智能家居”概念集成网络功能,提供一个将家中的电视、计算机、移动设备、电表、照明灯、家电、电源插座和传感器以及外部的服务连接在一起的家庭网关。Parks Associates预测,截至2015年末,将有80多亿台设备被连接在家庭网络上。
三家公司已展示了一台连接至意法半导体网关和IBM云的电视,这台电视运行Shaspa的软件。系统通过传感器可监测家居环境参数(如温度),通过无线或无电池的IPv6 网络可监测二氧化碳含量 或人们在家中的运动。数据通过无线路由器发送至智能手机或平板电脑。通过这种方式,业主可将大量的家务管理转移至云,使用事件和基于时间的预设情景与系统互动。
三家公司预计此计划可让消费者使用任何能够运行应用程序的设备管理各种形式的个人活动,如查看家庭用电情况;控制家庭保安、供暖和照明系统;启动家电(如洗衣机);监视健康状况或辅助生活条件;或从事电子商务。例如,一个行动不方便的人对电视做一个手势,即可打开房门,提高暖风量,或查看生命体征。传感器和设备无缝响应用户的需求,模仿人类感测环境的方式,因此这个项目代表了电子技术的未来。
IBM全球电子工业总经理Bruce Anderson表示:“云服务的出现让我们正在进入一个新的时代,个人云正在渗入人类日常生活和智能家居,改进能效、健康保健和家庭娱乐,本次合作例证了云计算除能够提高信息技术效率外还可用于工商企业创新。从看见个人需求和历史记录到关注个人需求和历史记录,再到记忆个人需求和历史记录,未来的具有云功能的电子产品将能感应到人们要想什么。”
在这个项目中,意法半导体的家庭网关和Shaspa的嵌入式软件承担IBM提供的SmartCloud Service Delivery Platform云服务的桥梁作用,为电子产品厂商管理智能产品和迅速推出服务提供云计算平台。家庭网关基于STiH416, 提供物理连接、配置中间件、管理中间件、应用协议和用于连接控制物联网的接口。家庭网络系统级芯片运行Linux 和兼容OSGi工业标准的服务管理系统软件。
Shaspa的GUI和应用软件提供网关-云服务运行的基础设施。IBM Worklight与Shaspa嵌入式软件的移动接口组成移动应用平台,让终端用户能够在个人设备上控制管理家居。移动平台用于创建应用程序,将应用程序连接至家中所有的传感器,处理所有事件。IBM软件如MQ Series和Worklight可向移动设备发送数据。在云网络中捕捉到的数据支持先进分析系统获得新发现。
Shaspa创始人兼首席执行官Oliver Goh表示:“智能建筑是通向可持续发展世界的必经之路,这种接入云系统的建筑表明,生活联网在今天已成为可能。这种安全可扩展的解决方案可促进生态系统发展,便于厂商快速开发部署增值服务。”
运用科技提升居民生活品质的智能家居并不是一个新鲜的概念,事实上,这是1933年芝加哥世界博览会的一大主题。现在,我们终于能够实现智能家居的梦想,采用从一开始就具有扩展、互通和安全特性的系统,这要求生态系统内的主导厂商相互合作。
意法半导体部门副总裁兼先进系统技术总经理Alessandro Cremonesi表示:“智能家居是智能世界的重要组成部分,我们需要一个智能化程度更高的世界,以解决重要的全球性挑战,包括节能降耗,每个人都可享受的便利易用的保健医疗服务。很多技术和技能必须整合在一起才能促进智能世界发展,本次合作印证了从传感器、低功耗微控制器和通信器件至家庭网关,意法半导体的解决方案结合我们在产业合作中取得的巨大成功,极大地推动了智能家居的实现。”
关于IBM 云计算和移动计算技术
移动技术正在颠覆人们的生活、工作、娱乐和决策的方式。作为互联网诞生后首个面向新兴业务的新技术平台,移动计算是所有的组织机构和企业面临的一个重大机遇。IBM拥有一系列用于连接、保护、管理、开发网络、基础设施和应用的解决方案。IBM 正在帮助政府和工商企业改进业务模式,以全新的方式与客户、员工、合作伙伴和其它组织互动和沟通。IBM 帮助数以千计的客户应用云模型,每天管理数百个基于云的交易。IBM协助银行、通信、医疗、政府等各种领域的客户创建自己的私有云或采用IBM的云计算业务和基础设施。在关键云计算技术整合、深厚的流程知识、广泛的云解决方案组合和全球数据传输中心网络方面,IBM拥有独一无二的优势。有关IBM云解决方案详情,请访问www.ibm.com/smartcloud 或IBM的博客www.thoughtsoncloud.com。
关于Shaspa
Shaspa是业界的智能建筑项目服务交付框架提供商。完整的框架可实现针对居住、商用和特殊建筑的特性订制自动化和控制解决方案。公司成立于2007年,通过整合新兴的环境管理服务和技术,开发出创新的平台和整套服务。运用无线传感器整合多种媒体,让用户能够在移动设备上智能掌控现实和虚拟环境。
Shaspa用户可提高家庭能效,无人在家时管理家居,提供简便独立的生活支持。Shaspa平台为有创造力的开发人员提供一个应用开发空间,开发人员在这里可提高能源管理效率,更好地理解物理过程,创建智慧共享空间。
Shaspa 采用丰富的技术生态系统 —— 基于web的技术、移动和3D。
详情请访问www.shaspa.com
关于意法半导体
意法半导体(STMicroelectronics;ST)是的半导体解决方案供应商,为客户提供传感器、功率器件、汽车产品和嵌入式处理器解决方案。从能源管理和节能技术,到数字信任和数据安全,从医疗健身设备,到智能消费电子,从家电、汽车,到办公设备,从工作到娱乐,意法半导体的微电子器件无所不在,在丰富人们的生活方面发挥着积极、创新的作用。意法半导体代表着科技引领智能生活(life.augmented)的理念。
意法半导体2012年净收入84.9 亿美元。详情请访问公司网站www.st.com。