• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

智能手机基频芯片添新军 NVIDIA向高通联发科挑战

来源:互联网
时间:2013-03-25

分享至:
绘图 芯片 大厂辉达( NVIDIA )20日宣布推出内建4G LTE基频芯片核心的NVIDIA Tegra 4i应用处理器,正式进军智能型手机基频芯片市场。NVIDIA选择在西班牙全球移动通信大会(MWC)前宣布推出Tegra 4i,向基频芯片大厂高通及联发科呛声意味浓厚。

目前全球手机基频芯片市场由高通、联发科、英特尔等3大厂分食,辉达自推出ARM架构应用处理器Tegra芯片,抢进智能型手机及平板计算机应用处理器市场后,就一直思考要补齐基频芯片产品线,并推出集成型单芯片抢攻行动装置市场处理器市占。

NVIDIA在2011年成功收购基频芯片厂Icera后,今年初已正式推出采用台积电28纳米高介电金属闸极(HKMG)制程的4G LTE基频芯片,昨日再推出集成Tegra处理器及4G LTE基频芯片核心的Tegra 4i处理器单芯片,并将首度在MWC展出,将与高通、联发科互别苗头。

研发代号为Project Grey的Tegra 4i芯片原本预计在今年底才会推出,由于设计提前完成,因此决定在今年第1季就推出。

NVIDIA指出,Tegra 4i采用ARM R4 Cortex A9四核心处理器核心,外加第5个省电核心,加入60个NVIDIA客制化绘图处理器(GPU)核心,并集成了NVIDIA i500的4G LTE软件调制解调器。

NVIDIA指出,Tegra 4i处理器运算时脉高达2.3GHz,采用与Tegra 4相同架构,绘图处理器核心数是上一代Tegra 3的5倍,并能支持1080p高画质显示。另外,Tegra 4i采用的是先前的软件调制解调器,可透过网络下载方式重新编程,能支持全新的频率及接口,为行动网络进行升级及扩充。

在周边支持部份,Tegra 4i也能提供新一代的NVIDIA Chimera运算型摄影架构等相机功能,能够拍摄高动态范围全景照片,而NVIDIA也推出代号为Phoenix的Tegra 4i智能型手机平台参考设计方案,可加快手机厂更快推出新一代智能型手机。

标签 智能手机基频 芯片 NVIDIA 电子元器件搜索 电子元器件采购 Digkey搜索 Mouser搜索 Digkey型号搜索

更多新闻