• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Crystal IS的单芯片UVC LED取得创纪录性能

来源:电子工程网
时间:2013-03-25

分享至:
更高性能的UVC LED可帮助扩大客户的应用范围,包括科学仪器和水 消毒

Crystal IS, Inc.今天宣布,该公司成功实现单个UVC LED持续工作模式下260 nm波长光输出超过65 mW的巨大成就。有关此项突破性成就的详细信息已于近在《Applied Physics Express》上发表。

该公司创始人兼首席技术官Leo Schowalter表示:“这是不断开发更明亮、更高效、更可靠UVC LED的一项具有里程碑意义的技术成就。通过采用裸片薄化和封装技术,我们成功将取光效率提升至15%以上。通过在我们自己内部生产的氮化铝基材上制造LED,我们继续引领250-280 nm波长范围内集能效和长寿命于一身的LED发展步伐,远超在蓝宝石上制造的二极管。”

该公司首席执行官Larry Felton表示:“这一研发成就将产品性能较仅仅一年前就提升了6倍多。我们商业运营也取得了类似进展,为我们以及我们的LED取得商业成功做好了准备。”

UVC是指波长在200 - 280 纳米(nm)之内的 紫外线 灯。UVC波长的光线可以用于消毒水和物体表面,可用于消灭食品和空气中的有害微生物,还可用于光谱应用领域。Yole Développement估计2012年UVC灯市场规模可达到近2亿美元,而这种灯正在越来越多地为UV LED所取代。

该公司业务开发高级副总裁Therese Jordan表示:“我们的产品将可以应对当今紧迫的部分健康问题。我们看到在水和空气消毒以及质量监测等领域存在对UVC的大量需求。同样的,光谱仪器也可以利用UVC LED所具有的高光输出优势。与UV灯不同,UVC LED不含汞,体积小,而且坚固耐用,因此适合用于诸多设计,而且有望拥有更长的使用寿命,并可实现环保型报废处理。”

Crystal IS可提供UVC LED的工程样品。

标签 消毒 紫外线 元器件芯片代购网 芯片采购网 元器件搜索平台 ICkey芯片代购网 ICkey芯片交易网

更多新闻