来源:21ic
时间:2013-03-25
21ic讯 Imagination Technologies (IMG.L) 今天宣布,的高性能、单模 LTE 芯片组开发商 Altair 半导体的两款新型基带处理器均采用 Imagination 的 MIPS CPU 内核。Altair 的新款 FourGee™-3800 和 FourGee™-3802 处理器以 Altair 通过 Verizon 认证的 MIPS-Based FourGee-3100/6200 芯片组架构为基础,增加了 LTE 标准的增强特性并提高了性能表现。
新款芯片借助多线程技术可实现更佳的整体数据处理能力、服务品质 (QoS) 和功耗/性能效率。两款新芯片组均采用多线程 MIPS 内核来控制不同的功能,包括高性能 700MHz 网络处理器子系统。
拥有超低的工作与待机功耗、的 LTE 特性与功能、以及广泛的主机和外围接口组合,新款 Altair 芯片组面向支持智能手机、平板电脑、移动热点、路由器和 M2M 等各种应用所设计。在为这些设备取得成本、性能和功耗间的平衡时,多线程技术具有特别优势,它可显著提升多项延迟敏感型任务必须同时得到处理的应用性能。
Altair 共同创始人兼营销副总裁 Eran Eshed 表示:“MIPS 内核是我们所有 FourGee 产品系列的重要组成部分,我们的产品正日渐获得全球市场的广泛采用。MIPS 内核固有的可扩展性与效率,再加上其优异独特的多线程技术,可协助我们开发出兼具性能、特性与成本的产品。随着电信运营商试图避免在各种应用中部署 3G 和多模解决方案的高成本,特别是未来十年内有潜力实现数十亿台规模的‘物联网’应用,我们看到了单模芯片组的绝佳市场机会。我们很高兴能与 Imagination 合作,以协助我们的客户在市场上取得成功。”
Imagination Technologies 营销执行副总裁 Tony King-Smith 表示:“随着 LTE 网络日渐普及,OEM 厂商和电信运营商均试图发挥 4G 网络带来的高速数据传输功能,并且还要开发出全球消费者均能负担得起的产品。这对必须具备高端功能,并满足嵌入式功耗与价格限制的物联网 (IoT) 设备来说尤其重要。我们很高兴能继续与 Altair 的长期合作关系,并看到 Altair 能以其创新和经验证的 MIPS-Based 解决方案为新一代 LTE 设备带来更强大的功能。”
Altair 的新款 FourGee™-3800 和 FourGee™-3802 芯片组,再加上新的 FourGee™-6300 无线电芯片,构成了新的芯片组产品,其中包括支持 LTE Release 10 特性、Category 4 数据处理能力、支持载波聚合(Carrier Aggregation)、具备六个同步 LTE 频段的跨 400-3800MHz 宽频,适用于全球多种频带组合的主流与多样性标准的天线、并整合了 HD 语音 IMS/VoLTE、Altair 的专属干扰消除技术、包络追踪 (Envelope Tracking) 技术、增强的蜂窝间干扰协调 (eICIC) 与其他先进功能。