来源:EEWORLD
时间:2013-03-25
2013年3月7日,日本东京讯 — 的半导体及解决方案供应商瑞萨电子株式会社(TSE:6723),成功开发出了支持低延迟处理的多格式视频编解码硬件 IP,此款产品适用于支持高清电视(HDTV)的车载信息终端、智能手机和平板电脑等移动设备以及多种工业设备,公司将于近期开始为市场提供产品。
此款新硬件 IP 的低处理延迟为 1ms,支持 VP8™ 视频编解码器和 HD(1920 x 1080)60fps(1080p60)性能的编码功能。
此外,这款新硬件 IP 与瑞萨电子目前用于移动应用的系统中所采用的 IP 具有同等级的硬件尺寸、低能耗,并且同样支持 128 位高带宽数据总线,支持 Android™ 移动技术平台所采用的多种视频格式。这些功能使得多种应用的视频编解码过程能够采用单个硬件设备完成,因此这款 IP 能够提供为应用带来极高的成本效益。
考虑到车载信息终端、智能手机和平板电脑等移动设备的性能日渐提高,这款设备将被越来越多地用于传输视频内容的录影以及其他更为复杂的视频内容。实现这一目的的方法之一就是点对点视频,这一方法要求对视频信号进行压缩和解压。因此,对于执行压缩和解压的视频编解码技术,目前不仅迫切需要对早先的视频压缩标准进行延伸,还需要在提高性能、降低能耗的同时保证极低的处理延迟。
为满足这些需求,瑞萨电子开发出了这款能够实现低延迟处理,适用于实时视频传输的 IP,并已投入市场。
新硬件 IP 的主要特性:
• (1) 可实现低 1ms 的处理延迟
这款硬件 IP 从数据输入开始到相应输出开始之间的编解码处理延迟低可达 1ms,从而为无线视频传输系统或高质量视频会议系统等需要低延迟视频数据传输的系统开发带来契机。
• (2) 提高对视频压缩标准的支持
除之前的 H.264 AVC、MPEG-2 和 MPEG-4 压缩标准外,这款硬件 IP 中还新加入了 VP8 编码功能,以加强对 Internet 内容的支持。这款 IP 还支持采用 H.264 MVC 标准的全高清立体 3D 内容。其解码功能支持与早先瑞萨电子硬件 IP 相同的标准,能够播放丰富多样的视频内容类型。
• (3) 性能提升至瑞萨先前产品的两倍,同时保持相同的硬件尺寸和能耗
这款新硬件 IP 的编码/解码性能达到瑞萨先前产品的两倍(也就是60fps(1080p60)全高清视频),但硬件尺寸和能耗水平却与之前产品相同。需要同时对多个视频流进行编码/解码的应用(例如压缩转码或视频聊天等应用)现可轻松通过单个硬件 IP 实现。
通过上述特性和功能,全新的硬件 IP 将是支持车载、移动和工业设备的理想选择。瑞萨子还计划推出适用于在 Linux®、Android 和 Windows® Embedded Automotive 等通用操作系统上运行的 OpenMAX™ IL 的中间件产品。此外,除了提高分辨率和比特率、扩大对新一代高性能视频编码(HEVC)标准等视频压缩标准的支持外,瑞萨电子还将以及时满足市场需求为己任,继续开发适用于实时视频传输的 IP 产品。
有关新硬件 IP 的主要规格,请参阅单独说明页。
产品提供
瑞萨电子适用于片上系统(SoC)的 R-Car 系列和 R-Mobile 系列新硬件 IP 样品将从 2013 年 4 月开始提供。(产品提供情况可能发生变更,恕不另行通知。)
(备注)
VP8 和 Android 是 Google Inc. 的注册商标。Linux 是 Linus Torvalds 在美国和/或其他国家的注册商标。Windows是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的注册商标。OpenMAX 是 Khronos Group Inc. 的商标。本新闻稿中出现的其他产品名称和服务名称均为各自所有方的商标或注册商标。
瑞萨电子开发并提供支持低延迟处理的多格式视频编解码硬件 IP
新硬件 IP 产品规格
• 支持标准
o 编码:
H.264/AVC HP@L4.2、MP@L4.2 以及有限的 BP@L3
H.264/MVC Stereo HP@L4.1
MPEG-2 MP@HL
MPEG-4 SP@L6 以及 ASP@L5
H.263 BP@L70
WebM VP8
o 解码:
H.264/AVC HP@L4.2、MP@L4.2 以及有限的 BP@L3
H.264/MVC Stereo HP@L4.1
MPEG-2 MP@HL
MPEG-4 SP@L6 以及 ASP@L5
H.263 BP@L70 以及 Profile3@L70
VC-1 SP@ML、MP@HL 及 AP@L3
AVS Jizhun@L6.2
Sorenson Spark
DivX® HD1080 profile
On2 VP6
WebM VP8
RealVideo® 8、9及10
• 分辨率及性能
o 支持 1920x1080 像素的分辨率
o 1080p30 解码或编码@130MHz
o 1080p60 解码或编码@260MHz
• 可实现低 1ms 的处理延迟
• 接口
o AMBA 32-bit APB,用于与主处理器通信
o AMBA 128-bit AXI,用于外部存储器
(备注)
DivX 是LLC (Rovi Corporation 的子公司)的商标或注册商标。DivX 是 RealNetworks, Inc. 的商标或注册商标。本新闻稿中出现的其他产品名称和服务名称均为各自所有方的商标或注册商标。
关于瑞萨电子株式会社
瑞萨电子株式会社(TSE:6723),是全球首屈一指的微控制器供应商和高级半导体解决方案的供应商,产品包括微控制器、SoC解决方案和各种模拟与功率器件。2010年4月,NEC电子公司(TSE:6723)和株式会社瑞萨科技合并成立了瑞萨电子株式会社,公司业务覆盖了面向各种应用的研究、开发、设计与制造。瑞萨电子株式会社总部设在日本,在全球20多个国家均设有分公司。欲了解更多信息,敬请访问网站:www.cn.renesas.com。