• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

LED照明业进入快速洗牌期

来源:OFweek电子工程网
时间:2013-03-22

分享至:
  • 三年内产值料达4500亿元的 LED照明 产业,正面临蜂拥投资带来的业绩阵痛。

    3月13日,LED设备检测企业远方光电公布2013年一季度业绩修正公告,将此前预告的净利润同比下降5%-35%,变更为下降30%-60%。远方光电此前还交出了一份营收、净利润“双降”的年报,其2012财年实现营收1.82亿元,同比下降11.45%;净利润7248万元,同比下降25.07%。

    在LED照明行业,远方光电的遭遇并不是个案。集中在近期披露的LED上市企业2012年年报或业绩快报显示,去年行业盈利能力整体出现了约30%左右的降幅。

    “整个行业还在快速增长,但市场的增长赶不上投资的增长,只好打价格战。”九洲光电总经理谢拥军在接受记者采访时表示,去年,LED照明行业在产品成本方面下降了约20%,但终端售价降幅更大,达40%-50%,“利润缩水是必然的”。

    业绩集体大降

    整个A股与LED相关的概念板块约有50家上市公司,其中LED业务营收占据大头的也超过20家。处于产业链上游的LED芯片、外延片企业,如华灿光电(300323)、士兰微(600460)、乾照光电(300102)、德豪润达(002005)2012年净利润分别下滑了30.38%、88.07%、39.33%、57.14%。

    LED晶体材料提供商福晶科技(002222)净利润下滑了34.12%;LED电源企业茂硕电源(002660)净利润下滑了9.76%;LED发光材料企业科恒股份(300340)下滑了80.62%;LED封装企业长方照明(300301)、雷曼光电(300162)、鸿利光电(300219)、国星光电(002449)净利润分别下滑了27.45%、27.36%、34.49%、66.45%。

    在解释业绩变脸时,这些企业不约而同地归结于:2012年宏观经济不景气,以及LED行业竞争加剧。远方光电称,2012年是中国LED照明近年来发展速度低的年份;长方照明则称,去年公司为巩固市场份额,采取了主动降价的策略。

    谢拥军对记者表示,由于LED此前几年被作为国家节能环保产业的样本,吸引了大量资本的介入,尤其是在2009年到2010年,国内出现了一窝蜂投资LED产业的局面,导致现在市场供给超过市场增长。

    顶着新兴产业的光环,LED产业得到了各路资本的垂青。挥师LED产业的资金主要有三类来源:,传统照明企业。广州光亚法兰克福展览有限公司总经理胡忠顺的话来说,“现在不做LED都不好意思说自己是照明企业了,就算OEM,也要摆上几个LED产品。”第二类企业是来自于电子行业,由于LED使用了半导体等电子元器件,很多电子企业也顺势延伸进来。事实上,谢拥军所在的九洲光电,其母公司就是位列中国电子信息百强企业的九洲电器。第三类则是社会资本。

    谢拥军表示,在供大于求的情况下,一方面,部分LED企业以次充好,“一盏20元的球泡灯,价格是降下来了,但产品质量和照明效果还不如传统节能灯”;另一方面,整个行业陷入价格战之中,去年LED照明产品的价格大约下降了40%-50%,其中有20%是由于LED照明成本下降带来的,剩下的则应归之为行业的激烈竞争。

  • 标签 LED照明 E络盟采购 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购

    更多新闻