• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

瑞萨元件数量减少40%的USB 3.0-SATA3桥接芯片

来源:我爱方案网
时间:2013-03-22

分享至:

【导读】瑞萨全新USB 3.0-SATA3桥接芯片µPD720231芯片能够减少元件数量,并简化PCB控制器的设计,支持SATA 3.0 版和高速UASP协议,可实现6 Gbps的高速数据传输。

 的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布,其的SuperSpeed通用串行总线(USB 3.0)现可用于串行ATA(SATA)第3版桥接SoC,从而可大幅减少所用物料总量。µPD720231 使USB 3.0主机系统与目前广泛采用的外部 USB 硬盘驱动器和固态硬盘(SSD)上所使用的SATA设备之间的数据传输速度能够达到数千兆比特/秒(Gbps)。

USB 3.0 技术的数据传输性能相比常用的USB 2.0 外围接口高出十倍以上。随着对媒体存储容量和数据传输速度的要求不断提高,µPD720231为改进外部USB存储用户体验打下了坚实的基础。

瑞萨电子在界定USB标准和开发 USB 技术方面均扮演着领头羊的角色。从发布 µPD720200 USB 3.0 主控制器到 2009 年6月开始批量生产,瑞萨电子已为 USB 3.0 打开市场。自此,公司的USB 3.0主控制器系列产品在世界范围内得到广泛采用。截至目前,各系列产品的总销售量已经超过6200万件。2009年12月,公司还发布了一款UASP驱动器,这款驱动器能够提高 USB 2.0 所使用的 BOT(批量传输)标准性能上限,从而进一步提高存储设备的数据传输能力,使外部存储设备受益于USB 3.0 新标准的高速度。随着存储设备市场数据规模的日益扩大,对提高数据传输性能的需求也与日俱增,为了满足这一需求,瑞萨电子于 2011 年推出 µPD720230 桥接芯片并确认通过 USB-IF 认证。

全新 µPD720231 芯片的主要特性:

(1) 减小尺寸,节约能源

通过集成,全新的 µPD720231 USB 3.0-SATA3 桥接芯片所使用的元件数量与其他同等功能的商业设备相比减少40%。µPD720231 采用嵌入式稳压器和通电复位电路。新产品能够在硬盘等SATA设备上存储固件,SSD 还能省去外部串行闪存 ROM。

(2) 支持SATA 3.0 版,可实现6 Gbps的高速数据传输

µPD720231 USB 3.0-SATA3 桥接芯片支持 SuperSpeed USB 传输,速度可达 5Gbps——同时还支持 SATA 3.0 版,通过 USB 3.0 可实现 6 Gbps 的数据传输性能。如此一来,用户可充分利用 USB 3.0 的实际传输速度,不再受到 SATA 传输速度的限制。

(3) 支持高速UASP协议,不受操作系统限制

瑞萨电子的自由 UASP 驱动程序不仅能够在瑞萨 µPD720200 USB 3.0 主控制器及其后续产品(µPD720200A、µPD720201 和 µPD720202)上运行,还能在大多数采用嵌入式 USB 3.0 主驱动器的芯片组上运行,从而提高 Windows XP/Vista/7 系统的数据传输速度。为瑞萨电子提供此驱动程序许可的是 MediaLogic.corp。
全新的 µPD720231 芯片能够与 Windows 8 中的 Microsoft UASP 驱动程序兼容,因此不依赖于 PC 平台或操作系统,而且能够在大多数环境下通过 UASP 实现更快的数据传输。

(4) 能够与可靠的物理层(PHY)核心无缝连接

瑞萨电子的 USB 3.0 主控制器为多种外围设备提供了实质上的USB 3.0连接。全新 µPD720231 桥接器采用了与这些主控制器相同的可靠 PHY 核心,因此,连接 USB 3.0 主机时不会再出现未知问题。

标签 电子工程师 Mouser代购 Mouser采购 电子研发 Digikey采购

更多新闻