• |
  • 注册
  • |
  • 手机云汉
    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉官方微信

    扫码关注云汉小程序

    扫码关注云汉小程序

Microchip GDD X支持在Windows®、Linux或Mac®电脑上创建基于PIC® MCU的GUI

来源:EEWORLD
时间:2013-03-22

分享至:

的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布推出其增强型可视化设计工具图形显示设计器X(GDD X),为采用Microchip 16位或32位PIC® MCU的应用提供了一种快速简便的方法来创建图形用户界面(GUI)屏幕。利用GDD X,开发人员可以在Windows®、Linux或Mac OS®操作系统中,自由地选择其工作环境。

现如今,图形用户界面广泛应用于从咖啡机到汽车仪表盘的各种产品。虽然图形用户界面的要求已变得司空见惯,但却没有供开发人员使用的兼具成本效益的工具。放置对话框、指导文本、按钮、滑块、刻度盘及其他GUI元素,同时还要确定颜色和计算x/y坐标,这非常耗时。GDD X可在“所见即所得”(WYSIWYG)环境中进行GUI开发,通过自动生成用户界面所需的C代码节省宝贵的设计时间。通过使用GDD X,能够为汽车(如数值、仪表或信息娱乐系统显示屏)、工业(如操作员触摸屏界面)、家用电器(如咖啡机、冰箱、电磁炉和微波炉)、消费类电子产品(如家庭自动化、报警和学习玩具)以及医疗市场(如床旁监护或医学实验分析仪器)等应用创建一个非常有效的GUI,从而提高客户体验。

GDD X可以结合Microchip的图形库进行开发,它也可以作为一个独立的工具,或作为Microchip免费MPLAB® X集成开发环境(IDE)的插件。它允许创建一个可配置显示分辨率的项目,并将所有所需的驱动/板支持文件导入MPLAB X。生成的代码可以进行编译并在硬件上测试。对原有GDD的主要改进包括:屏幕缩略图视图和对齐网格(snap-to-grid)功能、剪切/复制/粘贴、自动对象对齐、事件处理,以及支持每像素(bpp)1位、4位和8位色彩模式的调色板。

Microchip的MCU32部门副总裁Sumit Mitra表示:“凭借GDD X,Microchip将16位和32位硬件平台上图形用户界面的关键组件都整合在一个易于使用的图形开发工具。开发人员可以把GUI元素拖放到位,由GDD X创建其项目的C代码。这可以节省大量的开发时间。”

供货
GDD X现可以通过//www.microchip.com/get/85U9免费下载。欲了解更多信息,请联络Microchip销售代表或全球授权分销商,也可浏览Microchip网站//www.microchip.com/get/85U9。欲购买文中提及的产品,可通过microchipDIRECT购买,或联络任何Microchip授权分销伙伴。

Microchip Technology Inc. 简介
Microchip Technology Inc.(纳斯达克股市代号:MCHP)是的整合单片机、混合信号、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商,为全球数以千计的消费类产品提供低风险的产品开发、更低的系统总成本和更快的上市时间。Microchip总部位于美国亚利桑那州Chandler市,提供出色的技术支持、可靠的产品和卓越的质量。详情请访问公司网站(//www.microchip.com/get/T2DT)。

标签 E络盟代购 芯片代购网 IC代购网 电子芯片采购 元器件芯片采购

更多新闻