来源:ifanr
时间:2013-03-22
Engadget 报道,今天 佳能 在美国发布 EOS 数码单反相机的两款新品:EOS 700D(美国型号 Rebel T5i)和 EOS 100D(美国型号 Rebel SL1)。两款产品都采用了新型 APS-C 画幅 CMOS 传感器,拥有约 1800 万像素。同时,两款新机搭配的是使用 STM 马达的新款 EF-S 18-55mm 镜头。EOS 100D 成为目前小、轻的数码单反相机。
相机领域的战争这几年愈发激烈。佳能与尼康坚守传统阵地,坚持推出 EOS 1Dx 这样的旗舰单反,佳能甚至用 EOS C 系列进入 4K 摄像机领域。而 M4/3 阵营的松下与奥林巴斯,使用自家系统的索尼都在用体积较小的无反可换镜头相机,也就是统称的微单占领越来越多的单反市场。终,尼康推出了使用自家 CX 格式的 1 系列无反相机,佳能也终按耐不住在去年推出了等效系数为 1.6 的 APS-C 幅面无反相机 EOS-M。
如果把 2008 年 M4/3 微单规格的发布作为微单起点的话,这几年来,微单快速的用自己的小体积,易操作抢占低端单反的市场。佳能、尼康这样的单反大厂除了先后推出自家的无反系统之外,也在强项单反上推陈出新。去年,佳能 EOS 6D和尼康 D600 的发布,10000 元人民币左右的平民全画幅单反显然是一种面对对手的防御性战略,因为微单无论其独有的优势多么强大,也不可能击败全画幅单反相机。
佳能这次推出的 700D 和 100D 使用同样的传感器与 Digic 5 处理芯片,对焦也沿用了了在自家的 EOS M 上使用的相位/反差混合式对焦方式。不同的是,前者的屏幕可以翻转,后者则是固定的。两款机型同样支持 1080p 录像,搭配的 STM 静音镜头也更适合录像。700D 可以实现每秒 5 张的连拍,100D 则为 4 张。两款机型的区别就是体积。
从这张 Dpreview 制作的对比图上可以看到,100D 相当小巧,机身宽度甚至不比 EOS M 宽多少。当然,他们都兼容佳能传统的 EF-S 镜头群。
微单和单反的差异在与是否具有反光板。微单因为去掉了反光板与五棱镜,大幅减小的法兰距让机身变得非常小巧。同时,去掉了对焦屏、测光模块、对焦模块、光学取景窗,成本会大幅下降。虽然因为对焦、测光方式有一些差异,但根本的区别还是在价格。对于普通消费者来说,买到一台传感器面积比普通卡片机大得多,画质能够与单反一较高下,同时不会让颈椎和钱包都紧张的相机岂不是美事一桩。
目前,微单对于单反在时滞和对焦性能上还有一些差距,但这些差距是能够靠技术发展弥补的。无法追平的不同在于,微单的小法兰距会造成边缘成像的问题,边缘色散和暗角在各家的微单机型上都有出现。同时,微单很难设计长焦距的镜头,对微单来说,便携式要务,物理体积没办法缩小太多的长焦镜头安装在微单相机上是南辕北辙。另外,单反机型时间累积下来的镜头数量优势也是一个难以追赶的目标。
佳能将自家的单反机型小型化,无非是希望能够将自己在单反领域的优势延续,利用小、轻与微单一较高下。顺便一提,佳能的 EOS M 在各家的微单中表现算是差的,对焦缓慢的问题尤为突出。 100D 套机售价分别为 799 美元,约合人民币 4950 元。相比之下,微单的价格,例如 4000 元出头的松下 Lumix GX1 套机,索尼 NEX 5RL 套机相比起来已经没有太多价格优势,同时,100D 售价与 5000 元左右的奥林巴斯 E-PL5 和佳能自家的 EOS M 相仿,甚至比索尼 NEX 7K 这样的高端微单机型便宜很多。
微单没办法取代单反,但可以取代入门级单反。入门级单反必须小型化,更廉价才有存活的可能。佳能推出 100D 这样的机型,是否意味着之前推出 EOS M 纯属玩票?我们期待佳能下一代 EOS M 微单机型的表现,看佳能是怎么样处理这样复杂产品线之间的关系。