来源:EEWORLD
时间:2013-03-22
TowerJazz 日前宣布与 Avago 扩展合作事项,Avago光通信产品部(FOPD)下一代光纤产品将继续采用Tower JazzSiGe BiCMOS工艺,同时FOPD将会同TowerJazz一起定义及开发适用于下一代光网络市场的工艺制程。
目前Avago Gen4SR 10G光收发器就是与TowerJazz共同开发的。
“TowerJazz的技术可以使Avago不断定义及开发新产品,以满足我们客户日益增长的需求。Avago 10G SFP+芯片组次采用了TowerJazz的高性能SiGe BiCMOS技术,同样我们下一代采用TowerJazz技术的收发器性能将会更高,功耗变得更低,同时速度也会轻松超过10GHz。”Avago FOPC 工程师、研发部高级总监Faouzi Chaahoub博士表示。
当然,与此同时TowerJazz也给予Avago高度评价,公司高级副总裁兼RF/高性能模拟业务部经理Marco Racanelli表示:“我们很幸运,可以拥有如Avago一样的合作伙伴,以不断驱动Tower Jazz的技术革新。我们的高性能SiGe工艺可以为光纤客户提供采用180nm及130nm工艺的高性能低功耗低噪声的产品。”