来源:EEWORLD
时间:2013-03-22
业内首款Manchester和NRZ可配置协议 解码器 简化自定义协议的设计和调试,行业个解开复杂协议的可配置的解码工具
Chestnut Ridge, NY, March 6, 2013-Teledyne LeCroy发布了业内款基于广泛示波器平台的Manchester 和 NRZ(非归零码)可配置的协议解码器,这款解码工具可以让用户针对Manchester和NRZ编码信号指定诸多物理层特性参数。解码器定义了由位组成字和由字组成帧的分组结构,基于该通用的编码方案使得自定义协议或专用协议的原本复杂的分析工作变得更加容易快捷。解码信息直接以颜色标识叠加显示在物理层波形上,非常清晰直观。
灵活的、用户可自定义的协议解码
当前很多的数据通信协议都是基于Manchester或者NRZ编码的,这样的协议广泛的用于专业的总线中,如用于建筑物照明控制数字可寻址照明接口(DALI)和汽车中用于连接传感器和控制器的外围传感器接口5(PSI5)以及针对非标准应用的用户自定义总线。在所有这些案例中,基本的Manchester和NRZ体系被修改生成更加复杂的、专用的协议。全球各地的开发者采用这些协议开发调试系统,因此他们也一直在寻找简化这个开发流程的总线分析工具。
Teledyne LeCroy的Manchester和NRZ协议解码通过在物理层特性、协议字和帧结构和其他参数上提供很大的设置灵活性,来简化这种自定义协议的设计和调试过程,用户可以设定从10 bits/s到10 Gbits/s的数据速率、Idle状态、同步位,信息头和尾都可以设置从而解码自定义的前导和CRC细节,解码是高度灵活的:数据模式可以选择比特或字;查看方式可以是十六进制、ASCII、十进制;比特序列可选LSB或MSB;解码信息以彩色叠加显示;可以通过调节示波器时基或放大缩小波形来查看更细节的信息。
强大的搜索功能允许用户快速搜索捕获的很长的Manchester和NRZ波形并解码出信息中的特定总线细节,如数据、同步或帧间隔。解码数据方便的显示在交互表格中。点击表格中的任何一行,都可以打开波形中对应位置的放大显示。