LG可能将发布的Nexus 5谍照
新浪科技讯 北京时间3月17日上午消息,在三星发布Galaxy S4之后,手机市场的关注重点开始转向LG可能将发布的Nexus 5。近期的一些市场传闻给出了Nexus 5的硬件配置。
传闻中的Nexus 5硬件配置如下:
- 5.2英寸1920x1080 O
LED显示屏 - 2.3GHz高通骁龙800处理器
- 3GB RAM
- 1600万像素后置摄像头,具备4K分辨率视频拍摄功能
- 210万像素前置摄像头,具备1080p视频拍摄功能
- 3300毫安电池
如果这一传闻中的硬件参数准确,那么Nexus 5毫无疑问将是一款革命性的智能手机。根据传闻,这款手机的代号为“Megalodon”。
目前外界并不能确认,这样一款手机是否真的存在。不过过去一段时间,有许多迹象表明,LG正在开发Nexus 5。Android and Me网站甚至报道称,这款手机的发布时间将是2013年10月。
在今年的拉斯维加斯消费电子展(CES)上,具备4K分辨率视频拍摄能力的智能手机摄像头已经出现。如果传闻的硬件参数准确,那么Nexus 5将是先配备4K视频拍摄功能的智能手机之一。目前,智能手机处理器的频率为1.7GHz,这样的处理器出现在LG Optimus G、HTC One和HTC One X+等手机中。因此根据传闻,Nexus 5也将成为配备快处理器的智能手机。2.3GHz的处理器频率在理论上比当前好的智能手机处理器快23%,因此将大幅提升智能手机的性能。(张帆)