处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 开关器件 >

漏电保护器的作用及使用范围

漏电保护器的作用及使用范围

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

漏电保护器的作用及使用范围:漏电保护器具有动作灵敏,切断时间迅速的性能。在建筑电气设计施工中只要合理选用和正确安装,对保护人身安全和防止设备损坏,以及预防火焰将会有明显的作用。

(1) 当人体直接触及220V 带电体时,漏电保护器迅速以0.1 秒的时间快速切断电路。这时流过人体(一般人体电阻为1 000Ω左右) 的触电电流为220/ 1 000 = 220 (mA) ,其电击能量为:220(mA) ×0. 1 (S) = 22mA·S 《 30mA·S。目前我国现行规定:对人体安全的电击能量为:1·T = 30mA·S ,可以明显看出,当人们一旦触及220V 带电体时,漏电保护器会在0. 1 秒时间内迅速作出反应,而不致出现生命危险。

(2) 在TN-C-S 或TN-S 系统中,未装漏电保护器时,如果发生接地故障情况,设备外壳会产生对人身有危险的接触电压;当装有漏电保护器之后,即使发生了接地故障,接触电压在还没有达到危及人身生命时,漏电保护器就会立即切断电源回路。其理由是:在住宅建筑电气设计时,设计者已为用户所安装的漏电保护器选择了额定动作电流小于或等于30mA ,动作时间为0. 1 秒。 当发生接地故障时,只要有漏电电流产生,就会在漏电电流小于或等于30mA 时,漏电保护器就立刻动作,切断了电源回路。 同时,30mA 的电流在0. 1 秒时间内作用于人体不会危及生命安全。

(3) 安装漏电保护器对配电线路的绝缘水平起到监察作用。 如果设备出现碰壳故障或绝缘损坏,就会有漏电电流产生。 当漏电电流达到漏电保护器的额定动作电流时,将立即动作切断电源回路。 也就是说,在人尚未触及故障设备危险的接触电压之前,就已经将故障线路切断了。 从而提前避免了触电死亡及火灾事故的发生。

(4) 一旦出现发生接地故障时,由于切断故障线路因素不是依靠过电流保护,而是依靠漏电保护。 再则,漏电保护的额定动作电流数值很小,与过电流相比,相差1000倍~10000倍。因此,出现在设备外壳的接触电压也很低,一般小于50V ,大大提高了安全性。

漏电保护器的应用范围及特点

在正常情况下,各相电流的相量和等于零,因此,各相电流在零序电流互感器铁芯中感应的磁通量之和也等于零,这时,由于零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,主开关仍处于闭合状态,电源继续向负载方向供电,当发生接地故障或设备绝缘损坏、漏电,或人触及带电体时,主回路中各相电流的相量和不再为零,则会出现故障电流在零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,从而导致二次侧感应电压迫使脱扣线圈励磁,强令主开关跳闸,切断供电回路。

无论是保护接零还是接地措施,其保护范围都是有限的。例如“保护接零”,就是把电气设备的金属外壳与电网的零线连接,并在电源侧加装熔断器,当用电设备发生碰壳故障时,则形成该相对零线的单相短路,由于短路电流很大,迅速将保险熔断,断开电源进行保护,其工作原理是把“碰壳故障”改变为“单相短路故障”从而获取大的短路电流切断保险。然而,工地的电气碰壳故障并不频繁,经常发生的是漏电故障,如设备受潮负荷过大、线路过长、绝缘老化等造成的漏电,这些漏电电流值较小,不能迅速切断保险,因此故障不会自动消除而长时间存在,但这种漏电电流对人身安全已构成严重的威胁,所以需要加装灵敏度高的漏电保护器进行补充保护。

漏电保护器作为直接接触防护和火灾保护措施的附加保护,表现在达不到主保护动作值时,防止人身间接触电以及配电线路由于各种原因而遭损坏引起火灾等事故,因此不能撤掉或降低对线路、设备的接地或接零保护要求,不能代替主保护。漏电保护器在规定条件下,当漏电电流达到或超过其给定值时,自动切断电路,从而达到保护的目的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)