处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 开关器件 >

轻触开关失灵可以修吗

轻触开关失灵可以修吗

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

轻触开关失灵可以修吗?

答:可以修的。

一、轻触开关(按键)里面的弹片氧化严重,导致接触不良,引起失灵。

解决方法:把弹片的氧化部分刮干净,或者直接更换一个轻触开关。

二、电路问题

解决方法:仔细检查电路板上的焊点是否存在虚焊,及时补焊;电子元件是否有烧穿的,及时更换;或者直接更换有问题的电路板。

如何维修轻触开关常见故障问题

轻触开关在现日常生活中是使用广泛的电子元件之一,其主要的作用就是用来控制电源的断开以及连接。那么对于轻触开关这个小小的按键在使用过程中出现一些故障等问题,那大家是否了解如何维修轻触开关常见故障问题呢?估计除了技术人员大部分人肯定也是对开关不会维修吧,记得上回给大家讲过关于轻触开关怎么焊接及检测,那接下来小编详细给大家讲解如何维修轻触开关常见故障问题。

关于焊接轻触开关虚焊处理方法

在轻触开关焊接时,一些技术人员经常由于操作不妥当导致焊接开关上造成虚焊等问题,那么对于该如何防止这些虚焊等问题的方法呢?首先要在开关的各个引脚之间涂点焊膏,待四个引脚都涂完后,这时开关的每个角上还要加点焊锡,可以用镊子夹住开关键拿烙铁进行焊接。由此操作对于在开关焊接上就可以大大的减少虚焊等问题出现。不过需注意的一点是在焊接时,要保持开关的各引脚处是否有无杂物等东西,如有记得要清理干净,以免再在焊接时同等出现这些虚焊等问题。

关于轻触开关按键凸陷处理方法

对于在轻触开关日常的使用中,相信大家也是会经常遇到开关按键凸陷下去等问题,那么这开关按键凸陷等问题该如何处理呢?首先我们就了解其主要导致开关按键凸陷等原因,有可能是由于操作按键的力度过大或者是频繁的去按键开关都是使开关内部的薄膜破裂导致使开关的金属弹片失去弹性,所以才会造成按键凸陷下去。其开关按键凸陷等问题处理方法,可以拆轻触开关更换一个薄膜即可。对于在开关日后的使用中,其按键力度要注意不要过大。

关于轻触开关接触不良处理方法

1.在轻触开关的日常使用中,多数都是会暴露在空气中的,加上在一些潮湿的天气使用时,开关的内部金属弹片是很容易被氧化的,对于之后的接触性就会大大的减弱,导致轻触开关就会造成一些接触不良等问题,那么其处理开关接触不良方法是,首先拆开开关,这时你会发现开关的金属弹片上会有些黑点,那就是造成内氧化的效果,此时可以用个小刀对弹片刮亮或者也是可以选择更换这个开关的金属弹片元件,待处理完成后,可以在开关的金属弹片上打点胶固定,然后组装上开关就行,由此操作方法可以解决开关的接触不良等问题。

2.对于轻触开关的接触不良等问题,在开关使用时间久了,内部都是会累积一定灰尘,这累积灰尘过大的话,也是会导致开关在使用上会出现一些接触不良等现象,那其接触不良等现象处理方法是,首先把开关拆解出来,然后把开关内部的弹片以及基体有灰尘等的地方都需要处理干净,待都处理干净后,在按照原来的顺序安装好开关就行。

关于轻触开关使用注意事项

在轻触开关的使用上,要注意其不要让一些水滴或者水气等东西侵入到开关的内部,虽然目前轻触开关有防水型的,但还是会避免不了一些水气的入侵,因为轻触开关靠内部金属弹片与导电部位接触完成工作,而当金属弹片遇到水气之类东西接触,会比较容易出现氧化,导致开关的这个导电功能就可能会失效,或者是出现一些短路等情况。所以应避免开关有水气的侵入。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)