处理中...

首页 > 电子元器件知识 > 开关器件 >

低压断路器的用途和功能

低压断路器的用途和功能

时间:2022-01-11 18:38:12   来源:网络整理

低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。

低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调),按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式)。低压断路器容量范围很大,小为4A,而可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。

低压断路器的组成部分主要有以下几块:

1、操作机构,一般是四连杆、五连杆等机械机构构成;

2、外壳,由绝缘材料组成,主要是尼龙等;

3、触头系统,动触头、静触头组成,可能为单断点,也有双断点的;

4、灭弧系统,熄灭触头分断时产生的电弧;

5、过载保护机构,一般由热双金属元件组成,也有油杯式;

6、短路保护机构,一般由铁心、线圈、反作用力弹簧等组成。

7、锁定机构,一般有金属或者塑料组成。锁定机构一般都很少提到,但是实际中它也可以并入操作机构里面。

低压断路器的用途和功能

断路器是一种能够接通、承载和分断正常运行电路中的电流,也能在非正常运行的电路中(过载、短路)按规定的条件接通、承载一定时间和分断电流的开关电器。

低压断路器常常在低压配电箱和低压配电柜中作为电源开关使用,并且当线路中出现过电流(过载和短路)、断相、漏电等故障时,能自动切断线路,实施线路保护。

低压断路器在制造和使用方面遵循的国家标准是GB14048.2-2008,而家庭使用的断路器其标准是IEC60898。

低压断路器,从结构类型可分为三种型式:种是空气绝缘框架断路器,国际上通用名是Air circuit breaker,简称为ACB断路器;第二种是塑壳断路器,国际上通用名是Moulded case circuit breaker,简称为MCCB断路器;第三种是微型断路器,国际上通用名是Micro circuit breaker,简称为MCB断路器。居家配电使用的断路器属于MCB,并且常常被称为空气开关。

低压断路器还可分为配电型断路器和电动机保护型断路器,还有专用于照明回路的断路器,以及漏电断路器等。

低压断路器的用途分类见表1

表1 低压断路器的用途和分类

低压断路器作为一种全功能的低压断路器,其基本功能见表2

表2 断路器各种功能

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)