处理中...

首页 > 资料大全 > 热门推荐 >

USR-C322

USR-C322
来源:云汉芯城 时间:2022-03-16

USR-C322是一款工业级、贴片式Wi-Fi模块,实现UART转Wi-Fi双向透传功能;TI CC3200方案,M4内核;低功耗工作模式;小尺寸,便于嵌入开发;支持AP、STA配网;WEP、WPA/WPA2安全加密传输;支持简单AT指令集配置;内/外置天线版本可选;支持网页自定义功能;支持自定义注册包功能。


 

 

基本功能

C322用以实现UART转Wi-Fi的数据双向透传功能,

用户仅需简单配置,即可快速实现联网功能。


 

 

核心方案

C322采用业界知名的TI CC3200方案,

工业级设计标准,为用户提供稳定性十足的产品体验和服务。


 


低功耗运行

C322在功耗控制方面做到了充分考量,根据应用情况提供五种功耗模式;

在网待机功耗可低至3.5mA,深度休眠可达25μA。



 


加密通讯,传输更安全

C322支持两种加密通讯方式,充分保障用户的数据传输安全。

PC1加密——Wi-Fi模块接收数据并做PC1加密后,再传给服务器。

SSL Client加密——利用SSL加密后传输到服务器,保护敏感数据在传送过程中的安全。



小体积

C322外观尺寸仅有拇指大小,精致小巧,

易于焊装在用户产品的 硬件单板电路之上,方便嵌入开发使用。



 

医疗器械联网应用案例

有线网络部署繁琐,使用成本较高,不利于医疗器械的推广应用。

C322联网 便捷,体积小巧,功耗低,方便嵌入开发,可助力医护人员

快速上传 病患检测数据,缩短病患就医时间和成本,提高病患诊治效率。


 

微型打印机联网应用案例

C322可提供快速、便捷的Wi-Fi近场联网方案,使场景摆脱有线部署的繁琐限制;

用户可直接采用局域网控制,Wi-Fi一键联网,使用更方便。

下一篇:RG200U

相关阅读

ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22255次
2 1N4001 0.19MB 18161次
3 DAC1220E 0.95MB 16484次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16031次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14219次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11898次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9468次
8 DS1337U+ 0.28MB 9252次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9244次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9158次