处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

MAX232cse芯片介绍

MAX232cse芯片介绍
来源:网络整理 时间:2019-10-22

1、串口232芯片

RS232接口芯片MAX232,SOP封装主要有以下型号:MAX232CSE、MAX232ESE。 后缀个字母如果为“C”,代表商业级,如果为“E”,代表工业级。

后缀第二个字母带“S”,代表SOP封装。

后缀后一个字母带“+”的:表示无铅产品。

特殊说明:

带“A”的MAX232A,有MAX232ACSE、MAX232AESE,它们使用的是0.1uF外部电容,速率200kbps。而MAX232使用的是1uF外部电容,速率120kbps。

2、串口

串口座用DB9的母头,这样就可以用买来的PC串口延长线进行和电脑相连接,也可以直接接到电脑com口上。

DB9接头

3、MAX232的串口下载与通信实验电路

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14009次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9068次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次