处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

派克汉尼汾携新款智能注射泵亮相慕尼黑上海分析生化展

派克汉尼汾携新款智能注射泵亮相慕尼黑上海分析生化展
来源:EEWORLD 时间:2014-09-26

    2014年9月25日,中国上海——全球运动和控制领域的派克汉尼汾公司(纽约证券交易所代码:PH)今日亮相2014慕尼黑上海分析生化展(analytica Chiba 2014),推出一款更为智能、高效的检测注射泵。

    该产品使用寿命长,可靠性高,停机时间短,能够显著提高临床诊断和分析化学系统的性能,适用于体外诊断、血液分析、分子诊断、流式细胞仪、基因组分析、蛋白组分析、液体处理、样本制备、色谱分析以及精密流量控制等应用。

    SmartSyringe_1_2013 (2)_副本“我们始终关注生命科学领域对于未来产品的需求与期望,因此深刻理解客户对于系统简洁性和紧凑性的需求。”派克汉尼汾高级产品经理Don McNeil表示:“与标准的30mm注射泵相比,派克汉尼汾该款智能注射泵的尺寸和重量仅为前者的三分之一,它轻质、紧凑的结构为仪器设计提供了极大的灵活性,有助于设计出较小的仪器,降低仪器成本并减小占地面积。”

    派克汉尼汾智能注射泵拥有一流的分辨率,非搏动性流量低可达到7.5纳升/秒,是一款具有卓越性能的注射泵。值得一提是,该款智能泵可以直接安装到运动系统上,因而能够完全消除泵与探头间的输送管,从而简化设计,消除长输送管对性能产生的削弱作用。

    作为一款性能十分出色的产品,智能注射泵配备了228,495级分辨率的闭环伺服电机,仪器设计人员能够以更少量的样本/试剂以及超低流量流体实现更高的精准度。通过采用更少量的样本和试剂,有助于开发出更加高效的检测方法,提高操作速度,降低成本。并且,派克汉尼汾的智能注射泵也符合CE标准对于辐射、抗干扰性以及安全性方面的要求。”

    派克汉尼汾自动化集团销售总经理林嘉辉表示:“生命科学是一个不断革新的行业,在中国的发展更是十分迅速,派克汉尼汾始终致力于以在新产品创新与研发上的不懈努力帮助客户解决在分析领域所遇到的复杂问题与挑战,共同促进中国医疗诊断和生化分析事业的进步。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19930次
2 1N4001 0.19MB 15810次
3 DAC1220E 0.95MB 13798次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13791次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11959次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9628次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 7264次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 7034次
9 DS1337U+ 0.28MB 7031次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6917次