处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

苹果A8处理器跑分公布 超越所有对手

苹果A8处理器跑分公布 超越所有对手
来源:腾讯数码 时间:2014-09-26

    苹果今年的iPhone 6和iPhone 6 Plus两款智能手机采用了全新的A8处理器,据称其速度和图性性能分别提升了25%和50%。随着两款设备的上市,它们的实际性能表现也得到了测试。


    根据科技网站AnandTech所进行的跑分测试,iPhone 6在SunSpider浏览器性能测试当中的成绩比iPhone 5s提升了13%。其他和CPU相关的跑分测试结果与此类似,A8几乎在所有的测试当中都拔得头筹。

     AnandTech在文章当中重申,A8的性能提升不太可能是单单来自于时钟速度上那100MHz的提升。苹果可能“增强或者大幅优化了”A8的处理器核心,考虑到相关的时间框架,这可以说是一个“重要的成就”。

    而在GPU性能上面,iPhone 6的表现有点起伏不定。它在物理模拟测试当中几乎垫底,却又在其他的测试当中超越了几乎所有对比设备,除了Nvdia的Shield Tablet。总的来说,这些测试结果展现出了“iPhone6/A8在竞争当中相当稳固的领导地位”。

    iPhone 6 Plus的GPU性能也是让人担忧的一个方面。这款5.5英寸的设备会在2208x1242的分辨率下对显示内容进行渲染,然后将其缩放到1920x1080分辨率。在测试当中,这款设备的表现显得更为迟缓,这应该是因为高分辨率渲染的原因。

    终,两款手机的续航能力“相当惊人”。iPhone 6的11小时网页浏览时间“强于市面上每一部Android智能手机”,而iPhone 6 Plus的成绩超越了所有对比机型至少2小时,除了华为6.1英寸的Ascend Mate 2。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19928次
2 1N4001 0.19MB 15808次
3 DAC1220E 0.95MB 13796次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13790次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11958次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9626次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 7262次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 7032次
9 DS1337U+ 0.28MB 7030次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6915次