处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

首款国产八核64位A53威武曝光!

首款国产八核64位A53威武曝光!
来源: 快科技 时间:2014-09-26
不管是中国内地的、台湾的,还是美国的,移动芯片厂商们早已经达成了一致意见,核心那是越多越好。今天,国产厂商瑞芯微(Rockchip)的首款64位八核产品曝光了。

不过首先,这次曝光的并不是瑞芯微自己,而是其开发合作伙伴T-Chip,后者为不少芯片厂商提供了开发板套件等。

这款新八核暂时没有型号,只有一个代号“MayBach”。它将采用28nm工艺制造,集成八个Cortex-A53 CPU核心,因此可以全部同时运行,同时集成GPU可以支持OpenGL ES 3.0,但没说是PowerVR还是Mali。

多媒体方面可以支持4K H.265解码、1080p H.264编码,CSI2接口的信号处理,以及HDMI 2.0。

它将在今年12月份推出,面向平板机设备,竞争同样八核A53设计的联发科MT6572、高通骁龙615,但按照惯例必然会很便宜。

有趣的是,瑞芯微还准备了两款四核A7 RK3126、RK3128,均采用40nm老工艺,说明定位会很低,整合Mali GPU,支持1080p H.265解码。

左上角那个RK3288是瑞芯微目前推广的重点,四核A17(好吧其实是四核A12),Mali-T764。T-Chip也展示了自己基于它设计的一款电视盒“NT-V6”,配备HDMI 2.0、Android 4.4。



瑞芯微芯片历史:



ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 19925次
2 1N4001 0.19MB 15807次
3 DAC1220E 0.95MB 13794次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 13787次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 11956次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 9625次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 7260次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 7030次
9 DS1337U+ 0.28MB 7028次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 6912次