作为一个“创龄”不到半年的菜鸟,虽然经验还不是很丰富,但还是想做一个阶段性的总结,同时也希望能给早期创业团队一些帮助和借鉴。有不当的地方欢迎业界的朋友帮我指出,一起探讨、交流心得。
一、该做什么样的硬件
目前智能硬件种类繁多,大方向包括可穿戴、智能家居等,下面又分很多子方向,如何选择?这是一个不得不做抉择,又是硬件创业的一个坑,这个选择实际会决定公司的走向,如果选错,掉头换方向至少会错过大半年的时间。
一个百度系智能硬件创业者遇到的那些坑
作为小创业团队,选择门磁作产品为切入点,我们考虑了:
1)用户的痛点。包括我在内,有强迫症的人,都会当心门窗忘关,智能门磁就可以解决这个问题。
2)创造一个硬件还是智能化改造传统硬件,作为小团队,我们认为选择智能化改造更容易切入市场,也更容易被用户接受。
3)团队自身的优势能否和这个产品深度结合起来,我和我的2个合伙人之前在百度分别负责智能家居和可穿戴项目,从13年初开始介入这个领域,从软件、硬件到云服务,对智能硬件算是有一些经验,门磁功能相对简单,软硬件我们都能Cover。
4)是批进入还是已经是红海,门磁是传统硬件,但低功耗WiFi门磁,能远程电话报警的我们是个。
作为初创团队我们也考虑到避免与大公司的正面竞争,于是选择了从垂直细分的“小”硬件切入,可以与大公司差异化竞争,另外领域垂直、功能单一的“小”产品也更容易做透,做精。
在百度的时候我们选择智能硬件方向主要会考虑:
1)主要竞争对手在做什么,是否是平台性的机会,如WiFi、路由器;
2)从自己现有的业务出发进行拓展,比电视盒是视频业务很好的延伸,做云摄像头是整合云存储和视频的优势。
当然还有其他随机的因素,比如老板的喜好等。
二、硬件需要介入多深
选定硬件方向后,下一个重要的问题就是怎么做,硬件需要做到多深,这个取决于这个产品本身以及团队当前实力。
比较成熟的硬件产品,如电视盒、摄像头等是比较容易找到靠谱的ODM或OEM厂商的,硬件设计、供应链和生产都可以交给他们去做。但是新的硬件产品,比如我们的WiFi门磁,因为基本没有ODM厂商做过类似产品,这种情况就需要找到靠谱的硬件人才来自己设计。
之前我们做智能家居产品基本把硬件相关的事情都交给合作方,人力主要投入在了软件和服务研发上。对于简单的硬件如小度WiFi这样做是合适的。但对于软硬耦合较强的产品,如智能路由,就严重依赖于合作方的能力、意愿和配合程度,做一代产品时由于合作方在路由硬件和系统的研发实力不足,品控依赖于第三方,加上我们对这一块基本没有介入,导致了没法控制硬件质量,出了不少问题,比如上网稳定性等。做第二代的时候,就汲取教训,从能力、品牌、意愿等多个维度对硬件及系统合作伙伴进行精选,配合起来就顺利了很多,这个月就会正式上市,应该会是一个很不错的产品。
手环项目当时是我的合伙人在负责,2013年初的时候是很新的方向,没有现成的Design house可选,于是对硬件的PCB设计、手环ROM、算法等都有比较深的介入,从后来百度开源出来的解决方案也可以看出来,基本从底层硬件到嵌入式软件、云服务,到上层的APP都做了,当然过程中趟了不少坑,即便是百度这样有研发实力的团队,从开始研发到稳定量产也花了大半年的时间。
对于创业团队,不管是找ODM/OEM还是自己设计,建议尽可能选用成熟的方案。即便是小度WiFi这样简单的硬件产品,我们中间也吃过新方案的苦头,当时采用了一款较新的芯片,好处是了有更好的性能,但驱动本身却不够成熟,经常出现蓝屏的bug,我们和芯片商一起花了近1个月的时间终才解决,360、小米后来采用了相同的方案,作为一代小白鼠我们间接帮了他们不少忙。路由器就更不用说,由于新的芯片方案导致的坑非常多,我们的合作伙伴花了大量的时间在帮芯片商debug,大半年的时间在做稳定性和性能的调优。
对于智能硬件行业,新的硬件方案很多时候也是无法避免,如果团队之前不是专业做硬件的,不要低估难度,保持一颗敬畏的心,找有过成熟硬件产品经验的人参与或指点,在排期估计和风险控制能做得得更好
三、该找什么样的“硬件”人才
这里的“硬件”人才泛指相比纯软件创业需要的额外人才,主要包括硬件研发、工业设计、生产及供应链、渠道等。
硬件研发这块,根据上面提到的介入的程度,选择合适的人。如果是自己做硬件研发,做过成熟硬件产品研发的人是必须的,而且好有懂供应链的人,通过供应商的选择控制元器件和产品的质量。我们就有过因为没有考虑到元器件的一致性问题,导致试产出来的产品性能参差不齐的教训。如果是找ODM或OEM,虽然硬件设计、供应链和生产可以教给他们去做,但团队里也需要对应的接口人,能把控硬件质量,对硬件方案、供应链、生产周期等都有一定的了解。
此外,对于消费级硬件产品,工业设计非常重要,如果初期没有很好的人选,可以找专业的机构进行设计。
一些传统的硬件,比如盒子、摄像头、门磁等,除了线上的推广,线下的渠道建设很重要,有的往往就是靠线下走量,当然一开始可以专注产品,代出来之后再找合适的人也不迟。
四、排期和节奏
做硬件,首先要有足够的风险意识,有时即便你知道有风险,但是如果对风险重视不够,难度估计不足就会导致返工和延期。如果不是特别复杂的硬件,基本上ID、MD设计、开模会成为产品的关键路径,建议ID设计越早开始越好,排期尽可能多一些冗余,
我们的这款产品从设计公司定下来到MD设计定稿花了近2个月,开始设计公司给的排期实际不到3周时间,但因为我们对外观和体验的苛求,MD设计阶段,产品团队、设计公司、模具厂三方的来回沟通和修改很多,光手摸就打了3次。另外,也建议模具厂在MD开始之前就能确定,比较好的办法就是找朋友推荐,模具厂我们是去实地去挑选的,从能力、价格和合作意愿来说,中等规模的模具厂更适合像我们这样的小的创业团队。
关于节奏,我们的经验是,款硬件不要着急推到市场,两三轮以上的内测或公测是必要的。在产品体验还没打磨成熟的时候过早进入市场对口碑的负面影响很大,后续想挽回会比较困难。一开始口碑会比量更重要,小度i耳目就是个例子,一开始基本没有运营人力,所有的运营工作包括当客服、接电话都是由研发和测试轮流承担,包括合作方老总,过年的时候都是全职客服,这样才保证了初期的用户体验和口碑,京东的好评的时候甚至达到97%。控制好产品推广的节奏,使其与产品体验、团队发展的节奏相匹配,如果一开始量大,反而会带来很大的运营压力和用户的抱怨,也会影响用户口碑。
以上是我个人对智能硬件创业的的粗浅理解,因为经验不多,也远远没达到成功的地步,仅供大家参考,希望能有一些帮助。