随着社会的进步和发展,人们的生活方式发生着深刻的变化。城市的交通拥挤便是这种变化引起的现象之一。城市由于交通设施的增加造成交通拥挤甚至混乱给人们的生活带来极大的不便,迫使着人们去寻求高技术的有效手段去解决这种不便。智能化的停车场就是顺应这一时代需求的高技术产物。
据资料显示,目前苏州、南京、上海等华东地区一线城市多年就已规划在全市范围内几个主要的交通枢纽地段建立大型的立体停车场。大型停车场的兴建将有助于改善停车位紧张状况,但同时也带来大型停车场的管理难题。如上海港汇广场的停车场,停车位置将近1200个,偶尔停入车的车主经常因为搞不清原来停车位置从而花上半个多小时来查找自己的车辆。如何能有效的检测到车位是否有车辆?如何有效解决在大型停车场车位统计等成为了迫切问题。rfid技术助力智能停车场应用。
停车场需求分析及rfid应用背景
交通基础设施的建设、车辆安全管理是每个城市建设规划者日益面临的一个重要课题。智能停车场适用于各种公共场所(小区、企业、政府机关、飞机场、火车站、酒店、超市等)。在这些场所中都普遍存在着停车难、停车管理难的问题,尤其是在一些高档社区、企业、政府机构矛盾更是日益突出,停车管理漏洞百出,车主与物业管理方纠纷不断。rfid停车场应用可以有效地解决这些问题,使车主们拥有更为方便舒适的停车环境,使停车场管理部门的工作变得更为完善轻松。不但可以树立全新的物业管理形象,还可以严格缜密收费管理流程和有效加强了车辆的安全管理。
rfid智能停车场是基于国际上流行、国内正日渐重视的行业一一rfid技术的成熟开发和成功应用而产生的。其不可防制性、抗干扰性、抗击打性、快速识别性、智能鉴别性等特性,毫无疑问为各类停车场管理提供了一种全新的解决方案。
rfid技术应用于智能停车场系统
在先进的通讯技术、传感器技术、自动控制等安防领域新技术的支持下,人们实现了对“智能停车场”的实时管理,rfid技术感知车辆进出应用而生。据介绍,rfid技术又称射频识别技术,是一种通信技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。rfid技术可以通过电波对多个车辆信息成批阅读,其实用性远远超过条形码识别。
rfid技术突破了停车场管理的技术瓶颈,其基本工作原理是标签进入磁场后,接收解读器发出的射频信号,凭借感应电流所获得的能量发送出存储在芯片中的产品信息,或者主动发送某一频率的信号;解读器读取信息并解码后,送至中央信息系统进行有关数据处理。
一般的停车场,由于车辆不断出入,停车位的变动比较大,往往很难进行有效的管理。rfid技术集中了无线电通信、计算机网络及信息处理、自动控制等多项高新技术在公路自动收费综合系统中的应用。它利用车载电子标签自动与安装在路侧或门架上的微波天线进行信息交换,中心控制计算机根据电子标签中存储的信息识别出车辆的标签,大大减少停车场的管理难度。
当车辆进入装有rfid技术的车道并驶过在车道处设置的地感线圈时,地感线圈就会产生感应而生成一个脉冲信号,由这个脉冲信号启动射频识别系统;由读写器的控制单元控制天线搜索是否有电子标签进入读写器的有效读写范围。阅读器根据使用的结构和技术不同可以是读或读写装置,作为rfid系统信息控制和处理的核心。
rfid智能停车场系统有哪些感知功能?
就某企业生产的rfid智能停车场系统功能而言,除了收费标准自行加载、设备监控与管理、道闸功能完善安全防砸、一卡一车逻辑互锁等功能之外,还有其他更为智能化的功能。
1)车牌识别系统
通过车牌自动识别系统,可以有效防止车辆被盗现象的发生。当车辆读卡或取卡进入停车场时,系统会对车牌进行拍摄,并将图片作为车辆入场检验的资料保存到电脑内车主的资料库中,当车辆读卡驶离停车场时,系统也会对车牌进行拍摄,并将图片作为车辆出场检验的资料保存到电脑内车主的资料库中,同时自动调出该车的入口时车牌图像对比显示,以进行准确的对比确认车辆是否正常使用,从而增强了防盗功能,并使得事后稽查更加精确、备易。
2)信息显示
高亮度led显示屏,即使在户外阳光下,显示的信息依然清晰可见,信息内容简明扼要,即可以给车主明确的提示,又不耽误车辆入场的时间。
3)语音提示
声音提示方便周到,可插拔式数字化语音模块方便系统集成与升级,具有超大存储容量,满足多种声音提示信息的输出。
全视频智能停车场是未来发展趋势
智能停车场能够集中解决人们在停车过程中遇到的停车难、找车难、通行速度缓滞、缴费方式单一等等问题,是充分满足人们切实需求的现代停车场。在国内的智能停车场引进了许多先进的安防技术,其中高清摄像头将扮演更重要的角色。
而随着安防技术的发展,国内停车场的发展方向将趋于全视频智能停车场的方向迈进。管理、服务一体化的“智能停车”模式逐渐得到更多消费者青睐。
未来的全视频智能停车场将作为一个停车问题的综合解决方案,在集成停车场系统资源方面有着卓越的优势,实现从车辆快速进场、快速停车,再到车主返回车场时快速找车、快速缴费等一系列完整的、全自动化的功能。从而有效解决包括商场、机场等公共场所在内的停车场由于车流量大造成的停车慢、缴费慢、停车难、找车难等社会问题,将停车场的资源化。
全视频智能停车场对资源的优化配置在使用和管理上得以充分体现。从使用上来说,这种停车场里的安防技术应用都是数字化操作,能够同时为车主、管理人员提供方便,以提高车场工作效率,避免人工管理漏洞,同时节省人力成本。而智能停车场的安防设备能提高停车场使用率,实现有限资源的合理利用。车主在进入场内马上有led车位引导屏和指示灯帮助寻找空车位,再到返回停车场在查询机上输入车牌号快速找车,以及便捷缴费等等一系列一体化的过程中享受到的轻松舒适的停车体验,都是全视频智能停车场给人们的停车难问题提供的解决方案。