处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

高温箱式电阻炉知识

高温箱式电阻炉知识
来源:网络整理 时间:2019-04-03

高温箱式电阻炉可供实验室、工矿企业、科研单位作元素分析测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用,高温箱式电阻炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。

高温箱式电阻炉的用途

高温箱式电阻炉设计用于电子元件、陶瓷粉料的预烧、烧结,亦可作为其它陶瓷产品、稀土元件、磁性材料等的烧成之用。高温箱式电阻炉按额定温度来区分一般分为:1200度箱式电阻炉,1400度箱式电阻炉,1600度箱式电阻炉,1700度箱式电阻炉,1800度箱式电阻炉。

高温箱式电阻炉可供煤炭、电力、化工、建材、冶金、科研等部门以及大专院校的试验室作元素分析测定做烧结、一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。

高温箱式电阻炉还可作金属、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用,特别适用于煤质分析试验,在煤的灰分、挥发分的测定以及煤灰成份的分析、制备测定灰熔点、灰粘度的试样等作业中,广泛应用高温箱式电阻炉灼烧试样和沉淀物,是用来灰化的,相当于完全燃烧,去除有机成分,剩下无机物质。

高温箱式电阻炉的结构

高温箱式电阻炉的炉壁是采用方形的耐火材料和保温材料,炉壁上缠绕电热丝。是常用的电阻炉,是一种通用的加热设备。

高温箱式电阻炉的炉壳用薄钢板经折边焊接制成,环氧粉末静电喷漆工艺,内炉衬为硅耐火材料制成的矩形整体炉衬;箱式电阻炉的炉门砖采用轻质耐火材料,内炉衬与炉壳之间的保温层由耐火纤维、膨胀珍珠岩制品砌筑而成。

高温箱式电阻炉的炉前面板和底角采用铸铁件、外壳采用冷板制作,外形平整,美观不变形。炉门通过多级铰链固定于箱体上。炉门锁定是靠门把手自重,通过杠杆作用将炉门紧扣在炉口上。开启时只需将手把往上提,待勾锁脱钩后往外拉开至箱式电阻炉左侧便可。炉后装有可控烟囱,为煤炭、化工原料及产品的化学分析,提供了方便。

高温箱式电阻炉的电阻丝,是由铁铬铝合金制成螺旋状的加热元件穿于内炉衬芯上、下、左、右的丝槽中。加热元件采用高温铁铬铝电阻丝加热,电阻丝绕于炉膛外面能有效保护电阻丝不被碰伤。

高温箱式电阻炉的炉衬为密封式结构。炉芯可以从炉后小门抽出,较其他同类炉子维修方便;炉口下端装有与炉门连锁的安全开关,当炉门开启时,加热回路便自切断,具有开门自动断电功能以保证操作安全。

高温箱式电阻炉的优势

1、控制精度:±1℃;炉温均匀度:±1℃(根据加热室大小而定)。

2、操作方便,可编程,PID自整定、自动升温、自动保温、自动降温,无需值守;可通过计算机操作箱式电阻炉(启动箱式电阻炉、停止箱式电阻炉、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线储存、历史曲线等)。

3、升温快(升温速率1℃/h至40℃/min可调)。

4、节能(炉膛采用进口纤维制作而成,耐高温、耐急热急冷)。

5、炉体经精致喷塑耐腐蚀耐酸碱,炉体与炉膛隔离采用风冷炉壁温度接近室温。

6、双回路保护(超温、超压、超流、段偶、断电等)。

7、炉膛材料进口耐火材料,保温性能好,耐温高,耐急冷急热。

8、温度类别:1200℃、1400℃、1600℃、1700℃、1800℃五种。

高温箱式电阻炉的使用注意事项

1、当箱式电阻炉在次使用或长期停用后再次使用时,必须进行一次烘炉干燥,烘炉时间为:室温-200℃烘炉1小时;200℃-500℃烘炉2小时;500℃-800℃烘炉3小时;800℃-1200℃烘炉2小时。

2、高温箱式电阻炉使用时,为了减少热损失,应把热电偶与偶孔之间和硅碳棒两端安装孔处缝隙用石棉绳或石棉纤维填塞。

3、为了保护和延长箱式电阻炉的使用时间,应注意下列事项:

①定期检查各接线头接触是否良好。

②使用时不得超过额定功率,炉温不得超过使用温度。禁止将潮湿工件装入炉膛内,含有过高水份的被加热工件应预先烘干。

③保持炉膛清洁,对炉内的金属氧化物,炉渣和杂质等应及时清除。装卸工件时应谨慎,以防碰坏硅碳棒。

④在设备使用结束之后要及时从炉膛内取出样品,退出加热并关掉电源。

4、高温箱式电阻炉使用时炉膛温度不得超过炉温,也不要长时间工作在额定温度以上。

5、高温箱式电阻炉工作环境条件为:温度0~50℃,相对湿度<80%,无导电尘埃,无易燃易爆物品和腐蚀性气体。

6、高温箱式电阻炉使用时炉门要轻开轻关,以防损坏机件。

7、在高温箱式电阻炉内取放样品时,应先关断电源,并轻拿轻放,以保证安全和避免损坏炉膛。

8、高温箱式电阻炉环境大气压力:86.0~106.0Kpa。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14009次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9068次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次