处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

铜的电阻率知识详解

铜的电阻率知识详解
来源:网络整理 时间:2019-03-29

铜的电阻率

铜导线电阻率到底是多少呢?铜导线电阻率是多少呢?铜导线电阻率计算公式有吗?铜导线电阻率的单位换和符号是什么?我们还是来说说什么是铜导线电阻率吧。所谓的铜导线电阻率就是指以铜线为载体,电流在导线内具有电阻的大小。铜导线电阻率指的是长1米、横截面积是1平方毫米的在常温下(20℃时)铜导线的电阻。没有特殊说明,那么铜导线电阻率就是指在20℃时候的电阻率了。铜导线电阻率的单位就是欧姆·米,就是Ω·m。铜导线电阻率符号就是:ρ。好了,我们现在来说说铜导线电阻率吧。

铜导线

铜导线电阻率到底是多少呢?铜导线电阻率的特点:如下

1、铜导线电阻率ρ不仅和导体的材料有关,还和铜导线的温度有关。在温度变化不大的范围内,:几乎所有金属的电阻率随温度作线性变化,即ρ=ρo(1+at)。式中t是摄氏温度,ρo是O℃时的电阻率,a是电阻率温度系数。

2、由于铜导线电阻率随温度改变而改变,所以对于某些电器的电阻,必须说明它们所处的物理状态。如一个220V-1OOW电灯灯丝的电阻,通电时是484欧姆,未通电时只有40欧姆左右。

铜导线电阻率到底是多少呢?铜导线电阻率和和铜导线电阻的比较:铜导线电阻率和铜导线电阻是两个不同的概念。铜导线电阻率是反映铜导线对电流阻碍作用的属性,铜导线电阻是反映铜导线对电流阻碍作用的属性。

铜导线电阻率和铜导线体积电阻率的关系:单位横截面积、单位长度铜导体的电阻值称为体积电阻率(简称电阻率),也称铜导线电阻系数,用符号ρ表示。

不同温度下铜导线电阻率:见下表

提高铜导线电阻率的方法:

1、增大电阻率必须加上杂质,比如其他的金属成分。但这样的结果就不是铜了,只是铜合金。

2、另外,提高工作温度也会增大电阻率,但比较不实用。

铜导线电阻率到底是多少呢?铜导线电阻率基本介绍完了。我们来说下材料的电阻率范围:

了解完了铜导线电阻率,我们在来了解下其他金属导体和矿物导体电阻率:见下表

铜导线电阻率说完了,我们来说下铜导线表面电阻率:

1、铜导线表面电阻率的定义:平行于通过铜导线表面上电流方向的电位梯度与表面单位宽度上的电流之比,用欧姆表示。

2、如果电流是稳定的,铜导线表面电阻率在数值上即等于正方形材料两边的两个电极间的表面电阻,且与该正方形大小无关。

3、表面电阻率=材料电阻率/材料厚度。(“材料厚度”是你的合成材料的厚度)

铜导线电阻率和铜导线表面电阻率的比较:

1、铜导线电阻率和铜导线表面电阻率,是两个不同的概念。比较大小没意义。

2、铜导线电阻率p是固定的;铜导线表面电阻率是变化的,为ρs,与材料的表面性质有关,并随周围气体介质的温度、相对湿度等因素有很大变化,单位用Ω(欧)表示。

铜导线电阻率讲解完了,那么我们来说下铜导线和铝导线的比较:

1、铝导线相对于铜导线还有其特有的优势,其中为明显的就是成本较低。铜导线的密度为8.9g/cm3,铝导线的密度为2.7g/cm3,在导体规格相同的情况下,铜导体的重量是铝导体的3.3倍。然而,铝的导电率只相当于铜的60%左右,在传输相同电流的情况下,铝导体的横截面积相对较大。

2、综合上述因素,要是两种导线具有同样的载流量,铜导线的质量约为铝导线的两倍,加之铜铝价格的差别,终等效铜导线成本是铝导线的7倍左右。值得注意的是,由于同等条件下铝导线横截面积相对较大,因此铝芯电缆的绝缘、保护等材料需求增加,相应削减了铝导线的价格优势。目前市场上普遍采用的铝合金电缆的价格只有铜芯电缆的75%左右。另外,从安装成本角度考虑,由于铝导线相对较轻,其在安装过程中,不需要桥架及穿管,可以节约大量的安装材料,相比铜导线节省20%-50%的安装成本。

3、在铝导线成本优势明显、我国铜资源相对匮乏等因素的影响下,行业内企业亦加大相关技术的研发力度。近几年我国铝合金电缆行业在低压电缆技术转型升级和产品更新换代方面取得很大的成就。伴随着技术的不断成熟及市场认可度的日益提高,我国“铝代铜”规模有望大幅提高。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9285次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9073次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次