处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

电阻丝是什么材料

电阻丝是什么材料
来源:网络整理 时间:2019-03-27

电阻丝是一种一般将电能转化为内能的电气元件。一般地说,温度上升It寸金属的阻照增加;碳元素、半导体或者电解液则相反。温度上升时阻值减少。这样,在一定温度范围内,我们可以认为温度变化与阻值变化成线性关系,因而就能够将温度变化转换为阻值的变化。

电阻丝有很多种,有金属和非金属的。 金属的有Ni-Cr合金如Cr15Ni60等;Fe-Cr-Al合金如0Cr25Al5等;纯金属的如Mo,W,Ta等。 非金属的有石墨,碳化硅等。

电热器电热丝的电阻

是根据设定的功率来选用的,功率越大,总电阻就越小。

电热丝的电阻率有一个适当的范围,如果电阻率过大过小,就需要很短或很长、很细或很粗的电热丝,这样对大小功率的电热器都有制造和使用的困难。

电热丝的一个重要参数,就是表面功率。电阻率过大,通入一定电流后,表面功率也就大。所以小功率的电器,就选用小直径小电流,但是电流的大小决定于电阻的大小,电热丝的长度和直径就是经过计算的。

大型工业电炉使用电热带,就是要加大表面积,保证表面功率不会超标。同时为了保证大功率,又必须有足够大的电流,这样每一根电热带的长度和断面面积和形状,都是综合考虑的。

所以电热器使用的电热丝(带),在设计一种电热器的时候,就要功率多方面的因素。

这种电热器需要的功率。电热器的技术要求。

选用什么材料。这种材料的允许表面功率。电热丝(带)的截面面积。电热丝的长度。电热丝的形状(直行、螺旋、折线、缠绕等)等

电阻丝材料价格

电炉丝的材料和价格有关系。材料也有很多种。

铁铬铝系列

1 用的比较多的是铁铬铝的(0Gr25Al5) 这个材料的好处是便宜。以前是25元/KG,现在可能要30--40元/kg了吧。缺点是只要用过一次,就变的很脆。 一般回火炉 或者普通的中温淬火炉用这个材料没有问题。使用温度850度以下,设计的好的话,用几年都可以。 渗碳炉也有用这个材料的,寿命不长,一般半年到一年。

2 比0Gr25Al5稍微好点的材料是0铬21铝6铌, 这个材料耐高温性能好一点,当然价格也要贵点,以前大概是35元/KG。 表面功率合适的话,950度可以使用2-3年。

3 铁铬铝系列好的材料是0Gr27Al7Mo2 这个材料950以下可以长期使用,短期可以用到1300度。 所有的铁铬铝电炉丝,都有个缺点 就是只要用过一次,就变的很脆。 所以你 在整形的时候,要特别小心,一般情况下 好是烧红了整。 二 铁铬镍合金。 铁铬镍合金和铁铬铝电炉丝的特点刚好相反。 铁铬镍合金价格贵,象楼上说的Cr20Ni80,我估计要300元/KG。但是韧性好,特别是镍含量高的,用过几次,还是特别软,可以随便绕。(价格来源于网络,仅供参考)

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9286次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次