处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

电阻测试仪正确使用方法

电阻测试仪正确使用方法
来源:网络整理 时间:2019-03-25

电阻测试仪是一种常用的电子测量仪器,是电气安全检查与接地工程竣工验收不可缺少的电子设备工具。用户在使用时需要掌握正确的操作方法,今天小编就来具体介绍一下电阻测试仪正确使用方法,希望可以帮助到大家。

接地电阻测试仪是指埋入地下的接地体电阻和土壤散流电阻,通常采用型接地电阻测量仪(或称接地电阻摇表)进行测量。型测量仪其外形与普通绝缘摇表差不多,也就按习惯称为接地电阻摇表。型摇表的外形结构随型号的不同稍有变化,但使用方法基本相同。型接地电阻测量仪随表附带接地探测棒两支、导线三根。使用方法和测量步骤如下:

(a)接地电阻测试仪(b)连接线(c)测量接地棒

1、拆开接地干线与接地体的连接点,或拆开接地干线上所有接地支线的连接点。

2、将两根接地棒分别插入地面400mm深,一根离接地体40m远,另一根离接地体20m远。

3、把摇表置于接地体近旁平整的地方,然后进行接线。

(1)用一根连接线连接表上接线桩E和接地装置的接地体E′。

(2)用一根连接线连接表上接线桩C和离接地体40m远的的接地棒C′。

(3)用一根连接线连接表上接线桩P和离接地体20m远的接地棒P′。

4、根据被测接地体的接地电阻要求,调节好粗调旋钮(上有三档可调范围)。

5、以约120转/分钟的速度均匀地摇动摇表。当表针偏转时,随即调节微调拨盘,直至表针居中为止。以微调拨盘调定后的读数,去乘以粗调定位倍数,即是被测接地体的接地电阻。例如微调读数为0.6,粗调的电阻定位倍数是10,则被测的接地电阻是6Ω。

6、为了保证所测接地电阻值的可靠,应改变方位重新进行复测。取几次测得值的平均值作为接地体的接地电阻。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22041次
2 1N4001 0.19MB 17907次
3 DAC1220E 0.95MB 15907次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15863次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14046次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11722次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9302次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9087次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8989次