处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

校正电容是什么意思

校正电容是什么意思
来源:网络整理 时间:2019-03-18

关于校正电容的概述

一般是指在电路中对某种信号进行校正和补偿的电容器件。在行输出电路中,都有一个与行偏转线圈串接的电容,它是以补偿显像管的延伸性失真而加入的,通常称之为S校正电容。

S校正电容在电视机和显示器上用来校正显像管中心和边缘电子速扫描速率不一样引起的图象失真。S校正电容:串接在偏转线圈回路中,用于校正显象管边缘的延伸线性失真。要求S校正电容器自身发热小,耐电流水平越来越高。过载能力要高,抗脉冲冲击能力要强,在使用温度及频率范围内,电容器的稳定性要好,可靠性要高。外形尺寸越小越好。

S校正电容大都与偏转线圈串联连接,同时起隔直流作用。在行扫描正程时,由于行输出管与阻尼二极管总有一个是导通的,偏转线圈与S形校正电容必定有一个串联谐振频率。因此,偏转线圈锯齿波电流不再是线性的,而是正弦波曲线的一部分。也就是说,锯齿波电流的两端略有弯曲,成为S形,从而纠正了延伸性失真。

在CRT显像管中,由于电子枪距屏幕各的点的距离并不相同,而当电子束在屏幕边缘与中央还以同样的速度在进行扫描时,扫描出的图象就会线性失真(屏幕两边图像被拉长),为了矫正这种现象,便出现了S校正电容,将扫描锯齿波波形校正成像S形状,所以会叫做S校正电容。

初的黑白电视机用的是聚酯膜电容器,20世纪80年代发展到彩色电视机用的CBB12/CBB13金属箔式聚丙烯膜电容器及铝电解电容器。20世纪90年代末发展到金属化聚丙烯膜S校正专用电容器。

由于大多数电容容易受温度变化的影响而使容量改变,或与标称值有偏差,所以,为了使测量更准确,通常要用一个稳定的已知容量的标准电容进行比较,校准后再测量,而这个标准电容通常称校正电容,还有用高精度的线绕电阻做校正电阻的,原理相同。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22043次
2 1N4001 0.19MB 17908次
3 DAC1220E 0.95MB 15908次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15865次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14048次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11723次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9303次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9089次
9 DS1337U+ 0.28MB 9073次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8992次