随着电能的发现,电能作为一种常规能源在人们的生活中被广泛使用。超级电容器也可以叫做双电层电容器,它是一种新型储能装置,具有充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。今天小编就为大家介绍一下超级电容器的价格、应用领域及使用注意事项。
超级电容器价格
超级法拉电容,2.7V2000F2.7V500F2.7V3000F2.5V1400F高寿命,无需用保护板,参考价格:65.00元
进口日日立超级电容,16V100万UF,汽车电源超级电容,质量保修一年,可选众多型号,参考价格:100.00元
超级法拉电容,2.7V500F2.5V700F16V83F,汽车超级电容,参考价格:180.00元
上海威斯康BZMJ/BCMJ/BSMJ系列,并联电力超级电容450V-30KVAR,两年包换,参考价格:175.00元
注:以上价格来源于网络,仅供参考
超级电容器应用领域
1、税控机、税控加油机、真空开关、智能表、远程抄表系统、仪器仪表、数码相机、掌上电脑、电子门锁、程控交换机、无绳电话等的时钟芯片、静态随机存贮器、数据传输系统等微小电流供电的后备电源。
2、智能表(智能电表、智能水表、智能煤气表、智能热量表)作电磁阀的启动电源
3、太阳能警示灯,航标灯等太阳能产品中代替充电电池。
4、手摇发电手电筒等小型充电产品中代替充电电池。
5、电动玩具电动机、语音IC、LED发光器等小功率电器的驱动电源。超级电容器是介于传统电容器和蓄电池之间的一种新型储能装置,它具有功率密度大、容量大、使用寿命长、免维护、经济环保等优点。
6、电动汽车快速启动
7、电力系统电网改造户外开关
8、风力发电海上风机
超级电容器,它在5分钟内充的电能可以让一辆电动车走500英里,电费只有9美元。而烧汽油的内燃机车走相同里程则要花费60美元,超级电容也是新能源的一种,发展前景自然是很好的。
超级电容器使用注意事项
1、超级电容器具有固定的极性。在使用前,应确认极性。
2、超级电容器应在标称电压下使用:当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,而且内阻增加,寿命缩短,在某些情况下,可导致电容器性能崩溃。
3、超级电容器不可应用于高频率充放电的电路中,高频率的快速充放电会导致电容器内部发热,容量衰减,内阻增加,在某些情况下会导致电容器性能崩溃。
4、超级电容器的寿命:外界环境温度对于超级电容器的寿命有着重要的影响。电容器应尽量远离热源。
5、当超级电容器被用做后备电源时的电压降:由于超级电容器具有内阻较大的特点,在放电的瞬间存在电压降,ΔV=IR。
6、使用中环境气体:超级电容器不可处于相对湿度大于85%或含有有毒气体的场所,这些环境下会导致引线及电容器壳体腐蚀,导致断路。
7、超级电容器的存放:超级电容器不能置于高温、高湿的环境中,应在温度-30+50℃、相对湿度小于60%的环境下储存,避免温度骤升骤降,因为这样会导致产品损坏。
8、超级电容器在双面线路板上的使用:当超级电容器用于双面电路板上,需要注意连接处不可经过电容器可触及的地方,由于超级电容器的安装方式,会导致短路现象。
9、当把电容器焊接在线路板上时,不可将电容器壳体接触到线路板上,不然焊接物会渗入至电容器穿线孔内,对电容器性能产生影响。
10、安装超级电容器后,不可强行倾斜或扭动电容器,这样会导致电容器引线松动,导致性能劣化。
11、在焊接过程中避免使电容器过热:若在焊接中使电容器出现过热现象,会降低电容器的使用寿命,例如:如果使用厚度为1.6mm的印刷线路板,焊接过程应为260℃,时间不超过5s。
12、焊接后的清洗:在电容器经过焊接后,线路板及电容器需要经过清洗,因为某些杂质可能会导致电容器短路。
13、将电容器串联使用时:当超级电容器进行串联使用时,存在单体间的电压均衡问题,单纯的串联会导致某个或几个单体电容器过压,从而损坏这些电容器,整体性能受到影响,故在电容器进行串联使用时,需得到厂家的技术支持。
14、其他:在使用超级电容器的过程中出现的其他应用上的问题,请向生产厂家咨询或参照超级电容器使用说明的相关技术资料执行。
以上就是小编为大家介绍的超级电容器的价格、应用领域及使用注意事项的全部内容。电动交通工具的电池使用的是一种超级电容,这种超级电容和普通的电池有很大差别。超级电容器从储能机理上面分的话,超级电容器分为双电层电容器和赝电容器。
云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)