处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

铝电解电容器安装时需要注意什么

铝电解电容器安装时需要注意什么
来源:网络整理 时间:2019-03-13

1、螺栓铝电解电容的安装位置

在工作期间,铝电解电容器会持续流过漏电流,导致电解。一方面,电解产生的氧会使绝缘层再生,但另一方面,释放的氢气会在电容器内部产生气压。

当气压达到一定水平时,盖板上的安全阀便会释放气体,从而防止电容器由于过载时气压过高而发生爆炸。

为防止气体释放时电解液泄漏,电容器的端子(安全阀端)不可倒置安装。为避免电容器安全阀倒装,推荐下图所示的安装位置。

推荐端子朝上安装,尤其是当通过螺栓或底部附近的端子固定电容器时。

在水平安装时,安全阀在“12”点位置。

除上述推荐安装位置外的其他方式并不会直接损坏电容器,但可能会由于电解液在排气过程中发生泄漏而导致运行中一系列间接的破坏。

2、铝电解电容器的封装和粘胶

封装化合物或粘胶物必须不含卤素或其它腐蚀性物质。

封装或粘胶材料必须不损坏电容器安全阀的功能。

封装化合物或粘胶物可能在加工过程中加热电容器。如果可能,切勿超过上线类别温度。

超过150℃可能会损坏绝缘层。

根据持续时间的长短,加工过程中的温升可能会导致电容器在首次通电时漏电流上升,但基本不会影响电容寿命。

封装化合物由于导热性不佳,通常会影响电容器工作时的算热效果。持续加热会缩短电容器寿命。

当加热时,封装化合物可能会给电容器施加压力,这一压力不应超过20 bars。

热缩管的PVC材料可能含有一些经长期运作后会与封装化合物或粘胶物产生剧烈反应的物质。

如果粘胶是的机械固定方式,那么热缩管的机械稳定性就是电容稳定系数的决定因素。

3、安装扭矩

在锁紧螺栓或安装螺母时,不可超过下表所列扭矩。

4、焊接

焊接时间过长或过温会影响电容性能并破坏绝缘套管。

避免用烙铁接触绝缘套管。

焊接条件(预热、焊接温度及浸渍时间)应在产品规格书限定的范围内。

5、清洁剂

如果卤代烃接触到电解电容器,会造成严重破坏。相关溶剂可溶解或分解绝缘皮并将绝缘性能降低至允许范围以下,电容器封口也会受影响而膨胀,而相关溶剂甚至可以穿过封口,导致铝电解电容过早损坏。

为此,在焊接元件至PCB板后,如需使用卤代烃清洗板面或去除焊剂残渣时,必须采取措施来预防电解液接触溶剂。如果不可能预防电容器接触溶剂,必须使用无卤溶剂以避免破坏。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22046次
2 1N4001 0.19MB 17909次
3 DAC1220E 0.95MB 15911次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15867次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14050次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11725次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9305次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9092次
9 DS1337U+ 0.28MB 9075次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8994次