处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

科普一下红宝石电容知识

科普一下红宝石电容知识
来源:网络整理 时间:2019-03-12

日本红宝石电容器( Rubycon):日本品质专业铝质电解电容器制造厂之一,拥有50年专业制造经验。RUBYCON铝质电解电容品种繁多,用途广泛。其涉及行业:医疗器械、闪光灯、电子节能灯、电子整流器、电能表、通讯产品、开关电源、家用电器、光伏电源等诸多行业。它与日本的同类名牌产品相比,具有低阻抗、高纹波、长寿命等特点,特别适用于可靠性、稳定性方面都要求较高的电子线路中。

鉴别红宝石电容真假的小绝招:

1.从外观上看,真的红宝石外观光泽平滑,发暗光,阳光充足的情况下反光性很强。防暴底纹真货是“K”,左边的那个是真的。

2. 从产品字母标记上看,真的打的是Rubycon,而仿造体多打的是Rukycon,而且打的很不清淅。注意中间的字母,是b而不是k。

3. 从系列上看,仿造技术高的同样打的也是Rubycon。区别在于原装进口的YK系列是85℃,而仿造品的YK系列是105℃。这就需要对红宝石铝电解电容有比较深的研究才能看的出来。

4. 从价格上看,一般仿造品的价格很有诱惑力,比真的红宝石要便宜2~3倍,基本是国产电容的价格(俗称蓝宝石),当然有些不法商贩把假的说成真的,价格当然也可以和真的一样,所以选择时一定要多加注意,不要因为贪图一时便宜而造成不必要的损失。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22046次
2 1N4001 0.19MB 17910次
3 DAC1220E 0.95MB 15911次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15867次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14050次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11725次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9305次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9092次
9 DS1337U+ 0.28MB 9075次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8994次